This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:单位增益带宽

Guru**** 2517710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464320/tps546d24a-unity-gain-bandwidth

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

您好!

我正在为  采用 AVS (自适应电压开关)的器件设计电源解决方案、该器件需要外部稳压器具有15-300kHz 范围的单位带宽增益积。

您能否建议 TPS546D24A 是否符合此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetelin:

    仅确认 AVS 指自适应电压调节、是的、该器件支持该功能。

    对于单位增益带宽、如果是环路带宽、则应介于15kHz 和 200kHz 之间、具体取决于开关频率。 该器件可以从225kHz 切换到1500kHz、建议环路带宽为该频率的1/8至1/12。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    是、AVS 指 自适应电压调节。  器件供应商在其参考设计 TPS53355中 以以下模式使用:

    VOUT 设置为:0.809V、由电阻分压器定义

    输入电压:12V

    输出电流:典型值17A、峰值21A

    开关频率:500kHz

    强制 CCM 模式

    AVS 反馈的连接如下图所示。

    供应商说明了以下要求:

    AVS 适用于与中具有单位带宽增益积的外部稳压器配合使用
    频率范围。"

    我   在 WEBENCH Power Designer 中快速检查了具有以下输入的 TPS546D24A 的波特图:

    输入电压:10V-14V

    输出电压:0.8V

    输出电流:22A

    最高环境温度:55°C

    通过以最高效率为目标的优化、工具建议开关频率为325kHz、然后得到以下波特图:

    如果我手动将 开关频率更改为1.5MHz、带宽会增加(尽管效率降低到80%以下)、但仍然远不在您提到的200kHz:

    您能说明一下 如何使用相同的设计输入实现您在回答中提到的环路带宽吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tsvetelin:

    要实现所需的环路带宽、需要将 VLOOP 设置得更高。 在 Webench 中、尝试在可通过引脚搭接选择的补偿环路增益设置内将 VLOOP 提高到8。 通过此配置、您可以预期在1500kHz 开关频率下的环路带宽约为200kHz。

    关于 AVS、我假设您将使用 PMBus 进行 AVS 和裕量调节。 如果您要通过模拟 AVS 调整输出电压、仍然是可行的。 但是、请记住、器件 VOSNS 引脚处的内部电阻介于85kΩ 和160kΩ 之间、标称值为130kΩ。 则在计算中需要考虑这一点。

    如果您不使用 PMBus、这将不是问题。 但是、请注意、READ_VOUT 命令会报告 VOSNS 引脚上的电压、因此不会反映通过模拟 AVS 进行的任何输出电压调整。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    谢谢!
    Tomoya