This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:可实现 SOA 振幅调制的 LMG1020的更快替代产品

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464903/lmg1020-faster-alternative-to-lmg1020-for-soa-amplitude-modulation

器件型号:LMG1020

工具与软件:

我目前的情况是:我正在设计一个电路、以便在50%占空比下尽可能快地打开和关闭半导体光学放大器(SOA)。 需要高灭绝比率。 我的理想选择是在200-300MHz 之间切换、但 LMG1020数据表显示只能向上计数到60 MHz。 放大器开启时的电流在300mA 附近、但支持1A 的设计最好(由3V 至5V 的电源供电)。 我知道、在栅极驱动器+ FET 方法中、与栅极驱动器相比、电流受 FET 热性能的限制更大、我在这里给出了背景信息。  

是否有任何其他栅极驱动器能够实现比此更好的性能? 请告知是否有或是否有其他方法更适合驱动 SOA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMG1020最大开关频率的主要限制因素是负载或 FET 栅极电容。 这将影响上升和下降时间。 下一个限制因素是栅极环路布局和元件放置。  LMG1020理论上可以实现更高的工作频率、但我们不保证它在超过60MHz 时会在数据表定义的特性范围内表现。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMG1020可以超过60MHz 且布局良好。 假设布局尽可能好、TI 是否有更快的栅极驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用驱动程序的时序规格可以实现这一点 、但如前所述、如果超过60MHz、我们不能保证它会在数据表中定义的所有特性范围内运行。 被驱动的 GaNFET 也将对最大开关速度产生重大影响。

    LMG1020是我们最快速的栅极驱动器。

    谢谢!

    Walter