工具与软件:
我目前的情况是:我正在设计一个电路、以便在50%占空比下尽可能快地打开和关闭半导体光学放大器(SOA)。 需要高灭绝比率。 我的理想选择是在200-300MHz 之间切换、但 LMG1020数据表显示只能向上计数到60 MHz。 放大器开启时的电流在300mA 附近、但支持1A 的设计最好(由3V 至5V 的电源供电)。 我知道、在栅极驱动器+ FET 方法中、与栅极驱动器相比、电流受 FET 热性能的限制更大、我在这里给出了背景信息。
是否有任何其他栅极驱动器能够实现比此更好的性能? 请告知是否有或是否有其他方法更适合驱动 SOA。