This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:无损 RDS (on)电流检测

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, LMG2100R026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465116/lmg2100r044-lossless-rds-on-current-sensing

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件: LMG2100R026

工具与软件:

是否可以使用 LMG2100R044进行无损 RDS (ON)电流感应?
例如 ISENS+/-可以连接到 Innosscience ISG3202LA 的 LGP 和 LG 引脚

ISENSE+/-是 SMPS 上的差分对输入、可测量低侧 FET 的源极和漏极之间的测量。
我并不觉得低侧栅极引脚暴露在外、我也不知道用什么方法。

如果没有、是否有额定电压至少为80V 连续电压、100V 瞬态电压和25A 首选电流(ort 20A min)的备用 GaN FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    您能否分享有关如何使用 LGP 和 LG 引脚进行无损 Rdson 感应的图表或参考文档。 它将帮助我更清楚地了解要求。

    谢谢!

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    您是指使用 LG 和 SW-PGND (作为漏极-源极引脚)进行 RDS (on)检测、对吧?  
    LMG2100R044没有外露栅极引脚。 但是、我们可以使用 LI 引脚作为 GATE 引脚、其 RC 延迟相当于从 LI 到 GATE 的传播延迟(33ns)。 请告诉我这种方法是否可行。

    我们没有额定电压为80V 的 GaN FET。 您可以查看 LMG2100R026 (功率级与 LMG2100R044类似、但具有2.6m Ω FET 和更好的电流能力)。

    您能否说明所需的拓扑、应用和电流检测精度? 或许能够提出更好的建议。


    此致、
    Madhur