This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:启动仿真

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466091/tps7a57-simulation-of-startup

器件型号:TPS7A57
主题中讨论的其他器件: TPS7A85

工具与软件:

您好!

我正在升级一个使用 TPS7A85 4A 稳压器的设计。   每个 LDO 我们将至少消耗3.2A 的电流、为了留出一些额外的余量、我当时想切换到 TPS7A57。 可能没有必要、但至少要对这款新的 LDO 进行仿真。

我下载了用于  TPS7A57的 PSpice 并将其导入 LTSpice。 我设置了一个从3V 输入生成2.4V 电压的电路。 如果只提供直流电压并进行瞬态分析、这种方法适用。

我想模拟 LDO 的开启行为、因此将电源切换为从0V 开始的脉冲。 导致输出完全停止。 我是不是做错了什么? 我尝试了使用偏置输入而不是电荷泵的配置、但似乎没有什么能解决该行为。 这是模型问题还是我正在做的事情? 模型文本显示启动行为已建模、因此我认为应该能够在开启使能后看到它启动。

Vout 似乎只在 Vin 斜升时响应(很明显很小)。  

另外、基准引脚上的电压是我想要输出的2.4V 电压、并且在我开启使能引脚时存在。  

请告诉我是否存在任何明显的错误、模型问题、或者 LTSpice 如何导入模型?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    由于 LTspice 是由其他公司拥有的 SPICE 仿真器、因此我们不能提供任何 LTSpice 支持。  

    对于模型、您是否尝试过在 PSpice 中运行相同类型的仿真? 我 会尝试在 PSpice 中运行此示例并与其相关联、但我看不到您共享的电路存在任何问题。  

    此致!  

    Edgar Acosta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未安装任何其他 Spice 仿真器。 没有做到这一点、我先在这里发布。 如果您可以在 PSpice 中运行该工具、那太棒了!

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我安装了 PSpice for TI。 但这似乎是我唯一不能实际放置的部分。 文件在库中、但我收到以下错误消息:

    我甚至用我另一天下载的文件替换了文件,这没有帮助。
    我可以将.olb 拖动到我的项目中(是设计资源中的一个文件)、然后我可以将其打开并查看零件图... 但我不能放它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TinMan:  

    今天、我来看看。 我假设您使用的是目前在线提供的模型、对吗?  

    此致!  

    埃德加·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、我们会从这里着手。  

    此致!  

    E.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TinMan:  

    我从 TPS7A57产品页面下载了 PSpice 模型、但成功打开了该模型、没有任何问题:  

    我继续并重新创建了原理图。 我必须将 VBIAS 连接到 GND、因为在 PSpice 中、您不能让节点悬空(不知道 LTspice 是否存在同样的问题)

    另外、我注意到您的时间窗口只有400us。 理想情况下、该模型还应在 EN 上升时开始斜升 Vout、但在该模型中、从 LDO 为 EN 到 VOUT 应开始上升有一个延迟(~2.3ms)。

    真实器件上不会发生这种情况。

    该延迟似乎是 由于模型尝试捕获使用不同的 CNR/ss 电容器值的导通/斜坡速率特性所致

    在4.7uF 条件下、估算的软启动斜升速率 TSS ~ Vout (target)* Cnrss / ISS -> 2.4*(4.7uF)/200us -> TSS ~ 56.4ms

    您可以尝试在 LTspice 中增加时间窗口吗?  

    此致!  

    埃德加·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那就好,谢谢! 我在某个点的仿真时间非常长、这是我不理解的、因此我保持了简短的分析。 这真是太棒了!