主题中讨论的其他器件: TPS7A85
工具与软件:
您好!
我正在升级一个使用 TPS7A85 4A 稳压器的设计。 每个 LDO 我们将至少消耗3.2A 的电流、为了留出一些额外的余量、我当时想切换到 TPS7A57。 可能没有必要、但至少要对这款新的 LDO 进行仿真。
我下载了用于 TPS7A57的 PSpice 并将其导入 LTSpice。 我设置了一个从3V 输入生成2.4V 电压的电路。 如果只提供直流电压并进行瞬态分析、这种方法适用。

我想模拟 LDO 的开启行为、因此将电源切换为从0V 开始的脉冲。 导致输出完全停止。 我是不是做错了什么? 我尝试了使用偏置输入而不是电荷泵的配置、但似乎没有什么能解决该行为。 这是模型问题还是我正在做的事情? 模型文本显示启动行为已建模、因此我认为应该能够在开启使能后看到它启动。

Vout 似乎只在 Vin 斜升时响应(很明显很小)。


另外、基准引脚上的电压是我想要输出的2.4V 电压、并且在我开启使能引脚时存在。

请告诉我是否存在任何明显的错误、模型问题、或者 LTSpice 如何导入模型?
谢谢