This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630ARNXEVM:LMR33630ARN

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466556/lmr33630arnxevm-lmr33630arn

器件型号:LMR33630ARNXEVM

工具与软件:

您好!

我在设计中使用 LMR3360的其中两个、都具有12V 输入。 一个配置为生成9V、另一个配置为生成-9V。  9V 有一个数字负载、我可以消耗具有良好调节和纹波的2.5A (只需要2A)电流。  当我将数字负载放在-9V 上时、我只能消耗大约2A 的电流、然后会下降到超出稳压范围。  我在 Webench 工具中对此进行了仿真、但不允许我选择 LMR3360。  我已经将这两个电源的原理图附上、希望可以查看这两个电源的原理图。 可能在该配置下、该器件无法提供超过2A 的电流、这很好、因为我只需要-9V 电压轨上的1.2A 电流。

非常感谢!!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于具有4.5A 电流限制的稳压器、您的发现似乎是正确的。

    对于反相配置、您无法使用降压转换器获得尽可能大的负载电流。

    我附上了可能有用的应用手册。   

    您可以在该手册中找到用于计算给定稳压器电流限制的最大输出电流的公式。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1050.snva856.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、弗兰克!  非常感谢您的快速响应! 非常感谢!!

    John