This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465989/bq25505-bq25505

器件型号:BQ25505
Thread 中讨论的其他器件: BQ25638

工具与软件:

尊敬的 Texas:

我要寻找的芯片类似于 BQ25505、但功能更丰富。

- USB 充电

-太阳能充电(MPPT 跟踪)

- Coloumb 计数器(知道功率,进入和离开电池)

-电池保护(欠压和过压保护)

-可自定义的电池保护阈值

如果有芯片能让我们拥有所有这些功能、那就完美了

请帮帮我。

此致、

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    我们没有集成 Coloumb 计数和 USB 充电的 BQ25505等器件。 BQ25505支持 MPPT、我建议添加一些支持 Coloumb 计数的电量监测计。 不支持 USB 充电、因为 BQ25505支持升压模式、而不支持降压模式。

    请尝试查看 BQ25638和其中有关如何使用降压充电器进行 MPPT 的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluaaz6/sluaaz6.pdf。 

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    关于 coloumb 计数芯片、您对电池供电型应用有何建议?

    此致、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    听起来您正在寻找的是电池电量监测计。 我建议通过 电池电量监测计参数搜索 来确定可能更适合您的需求的芯片。 这将是识别电池剩余电量的最精确方法。  

    如果您只需要进行粗略估算、BQ25638有一个片上 ADC 可以为电池提供充电/放电电流。

    此致、

    Juan Ospina