This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:电池放电在3V后、电池放置几天后、不能充放电了 μ A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465124/bq27z746-3v

主题中讨论的其他器件:BQ27Z746BQSTUDIO

零件编号:BQ27Z746

工具 μ 软件:μ μ A

我最近将一颗正常电池放电在3V后、电池放置几天后、今天来看不能充放电了、旗标中的XCHG和XDSG都变成了红色、请帮分析下、这是什么原因?μ A

然后我再按了命令栏的 RESET 命令、又可以充电和放电了、旗标XCHG和XDSG都变成了绿色

附件是GG文件、这什么原因了 μ A

 e2e.ti.com/.../7801.M14360_5F00_1_23005F00_0112_5F00_20mohm_5F00_0e_5F00_Error.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否附加具有此行为的 bqStudio 日志文件? 我想知道是否触发了保护。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉、我只导出了 GG 文件(见上面的附件)、能否看出是否触发了保护、因为当时并没有一直导log文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我找到了原因、可能是我的这个"enab"脚已经接地、但是我仍然不明白"enab 系列"的作用、您能帮我解答下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅此 E2E 主题。 

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的资料、我现在可以确认了、我有两种 PCBA 一种是 ENAB 引脚接地的;另一种是 ENAB pin是不接地的ENAB接了地的只要进入了AUTO 发货、那么就会变成充电、放电都无法激活、而另一种ENAB悬空的、则可以充电激活。
    您提供的资料中、并无没有关于这一现象的表述、能帮忙解释一下ENAB μ A 引脚 接地无法退出SHIP mode吗、非常感谢 μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ENAB 引脚应对运输模式退出和进入条件没有影响。 ENAB 引脚应仅影响货架和关断模式的进入和退出条件。  

    我需要一个 bqStudio 日志文件来确定这里发生的确切情况。  

    此致、  

    Jonny。