This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:ENAB 引脚接地的、进入了Auto Ship模式后 无法退出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466129/bq27z746-enab-pin-auto-ship

主题中讨论的其他器件:BQ27Z746BQSTUDIO

零件编号:BQ27Z746

工具 μ 软件:μ μ A

我线路中的ENAB引脚接了地、我这颗电池放置三天后、进入了Auto Ship模式后、XDSG和XCHG都置1了、电池无法使用、也无法充电激活、只有连上bqstudio之后、按RESET后才能充电激活、请问这种情况需要如何处理?非常感谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果你没有永久地接地,那么你还能看到这种行为吗?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果ENAB没有接地、不会有这种情况的 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    端接 ENAB 引脚的一般建议是将 ENAB 引脚连接到主机 GPIO 或按钮、以完全控制 ENAB 引脚。 我建议您遵循上述连接。 BQ27z746 EVM 用户指南中提供了一个示例。  

    此致、  

    Jonny。