This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:故障条件下的绝缘可靠性

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466409/ucc21550-insulation-reliability-under-fault-conditions

器件型号:UCC21550

工具与软件:

您好!

我目前正在评估 UCC21550BDWKR、以用于需要在初级侧和次级侧之间进行可靠增强型隔离的应用。 如果单个 UCC21550BDWKR 故障、是否可能超出安全限值且绝缘性能不足?

具体来说、在 OUTB 引脚和 VSSB 引脚短路的单点故障情况下、存在持续驱动电流可能导致过热的问题、甚至可能超过器件的安全限值(例如电流或温度)。 这是否会损害隔离层并导致隔离完全失效?

UCC21550BDWKR 是否具有在这种情况下激活以保持隔离完整性的内置保护机制(例如、热关断或过流保护)?
如果不存在此类保护、您是否会建议使用其他外部保护器件(例如过流限制器)来保护绝缘?

谢谢!

Conor