This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关使用外部高侧 MOSFET 驱动器的 BQ76952的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461866/bq76952-questions-about-bq76952-using-external-high-side-mosfet-driver

器件型号:BQ76952

工具与软件:

与之相关的人员、

我们正在开发高侧 MOSFET 板以连接 BQ76952、并计划并联使用8个放电 FET 和8个并联充电 MOSFET (每个都具有9.5nF 的输入电容)。 BQ76952位于另一个板上、DSG 和 CHG 引脚输出、CP 电容器现在的大小为2.2 μ F。 我相信 BQ76952可以驱动这16个 MOSFET、但管理团队对导通/关断速度和驱动能力仍有担忧。 因此、他们想保留一种使用 DSG 和 CHG 高压引脚(我们未连接 DDSG 和 DCHG 引脚)来控制外部高侧 MOSFET 驱动器以驱动这些 MOSFET 的方法。 我想问一下、这样做是否有任何顾虑、是否有任何人使用过相同的方法或具有参考设计。

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您是否介意分享此设计的原理图以便更清晰地了解情况?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我在这里找到了 有关 BQ76952、BQ76942电池监控器的多个 FET 的应用手册(修订版 A)。 TI 是否具有针对6xMOS (每个9.25nF)并联的推荐测试电路、根据本应用手册是否有任何测试结果?

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    应用手册中详细介绍了我们在多个并联 FET 下的测试结果。

    读取它 第 6节 CHG 驱动程序 8 DSG 驱动器 中、您将看到每个 FET 最多12个的导通/关断示例。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon