This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:关于 TBT3电缆的寄存器在哪里支持 CLX 信息?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456961/tps65994ae-where-is-the-register-about-tbt3-cable-support-clx-information

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994TPS65994BHTPS66994

工具与软件:

尊敬的 TI:

   我想确认 TPS65994系列与 USB4 ECN (TBT3电缆的 CLX 支持)实现。

   如果65994的寄存器支持 TBT3电缆 CLX 支持功能。

   请告诉我如何通过 I2C 读取寄存器。

   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道您正在查看哪个 TPS65994器件? AE、BF 或 BH?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

       TPS65994AE

       哪个版本可以支持 ECN。

       谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了获得支持并通过 PD 3.1.1.8合规性要求、您需要使用 TPS65994BH。 另请记住、在2025年4月之后、您将需要改用其他器件、因为在2025年4月之后、一切都需要通过 PD 3.2。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

       感谢您的更新。

       我想学习如何阅读 TPS65994BH 和 TPS66994的 TBT3电缆支持 CLX 功能?

       您能给我们提供一些建议吗?

       BTW、我无法在6599xBH TRM 中找到关键字 CLx/CL1/CL2/CL0。

       谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将这些信息存储在接收的 SOP Prime Identity 数据对象寄存器中、因为 CLX 信息将位于电缆响应中。 我们没有损坏磁场、因为不同的电缆将具有不同数量的 VDO。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

       SOP PRIME 身份数据存储在地址0x49h (BH TRM 的3.49接收到的 SOP PRIME 身份数据对象寄存器)中吗?

       您能否提供一个让我们理解的示例?

       谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是类似于 i2c 读取事务和包含 SOP'消息的 PD 日志吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将努力在本周结束之前获得您的拍摄。 达拉斯预计将迎来冬季风暴、因此可能会造成一些延迟。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

       希望你们做得好。

       您能给我们提供一些资料吗?

       谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CJ:  

    冬天的风暴让我们延迟了+汤米离开了。 您是否正在查找有效连接的 TBT 日志?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

       我们将学习如何从65994BH 通过 I2C 读取电缆功能信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cj、我已经收集了读取 SOP' 0x49寄存器的日志和事务的 PD 日志、以便您也可以看到 PD SOP'响应。  e2e.ti.com/.../USB4-Cable-with-TBT-SVID-_2D00_-Enter-TBT.tdce2e.ti.com/.../SOP_5F00_prime_5F00_0x49.sal

    希望这些帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

       很抱歉打扰你。

       我们不是 PD 专家、我们对寄存器0x49有一些疑问。

       1.如何确认0x49的值是否有效。

         当0x49[7:6]= 1时是否发生?

       2.哪些寄存器指示电缆支持 CLx?

         您能否提供0x49寄存器的每个位的详细说明?

       3.我在994AE TRM 中也找到了0x49寄存器。

         这是否意味着994AE 还支持读取线缆的 CLX 支持?

       您能给我们一些建议吗?

       谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还不熟悉这个 CLX 是什么。 从 ECR 的背景来看、这似乎是关于光缆。  

    0x49寄存器的解码取决于电缆响应、这就是这些字段在 TRM 中通用的原因。 我相信 ECN 中已经讨论过这个领域:

    这来自 USB PD 版本3.1、修订版本1.8 -表6-43:

    https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery

    您可以根据此表参考部分中的信息对此寄存器进行解码。