This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:引导模式引脚配置

Guru**** 2544370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466521/tps65987d-boot-mode-pin-strapping

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65987

工具与软件:

您好!

我正在开发一个基于 TPS65987D 的系统、为平板电脑供电。

我想知道所选开关的"引导模式引脚搭接"(参阅数据表的表8-5)应考虑以下要求:

-该系统仅为5V、1.5A 电源

- VBUS 不会为我的系统供电(除了电源延迟组件 TPS65987)

谨致

豪尔赫·加斯帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的系统要求:

    谢谢!

    Chris