This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:IEC 62368-1认证

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465537/bq24075-iec-62368-1-certification

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件:bq24072

工具与软件:

您好!

在 BQ2407x 数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24075.pdf)中、指出 bq24072具有 IEC 62368-1认证。 从其他论坛帖子中、我感觉 BQ24075也具有认证、是这样吗? 所有 BQ2407x 型号是否都具有此认证?

非常感谢

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:  

    感谢您通过 E2E 进行联系。 是的、所有 BQ2407x 型号都具有 IEC 62368-1认证。 我们正在努力在下一个数据表修订版中明确说明该信息。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garett:

    非常好,感谢您的确认。 是否可能有此证书的副本?

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:  

    是的、我可以提供证书的副本。 请帮助提供您希望发送的电子邮件地址。 此外、我已经通过 E2E 向您发送了一个朋友请求、如果您更愿意通过私人消息而不是此公开帖子来共享您的电子邮件、  

    此致、

    Garrett