This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS65219:IRQ 问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464055/tps65219-tps65219-irq-issue

器件型号:TPS65219

工具与软件:

跟进我上一篇(已锁定)帖子。

最初的问题仍然是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于1月20日美国节假日、设备专家不在办公室。 请预计响应会有延迟。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接的代码发生了以下变化:

    -引脚控制的参考 DTSchema : https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/pinctrl/pinctrl-single.yaml

    -问题:在原始线程中, PMIC pinctrl 命名不正确。

    MAIN_GPIO1_PMIC_INTR_PINS_DEFAULT:main-gpio1-PMIC-intr-pins-default

    -解决方案:确保您的命名结束与 -pins

    PMIC_IRQ_PINS_DEFAULT:PMIC-IRQ-DEFAULT-PINS

    -所以从原来的线程的正确解决方案是:  

    MAIN_GPIO1_PMIC_INTR_PINS_DEFAULT:main-gpio1-pmic-intr-default-pins

    main_gpio1_pmic_intr_pins_default: main-gpio1-pmic-intr-default-pins {
        pinctrl-single,pins = <
        AM62X_IOPAD(0x01f4, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (D16) EXTINTn.GPIO1_31 */
        >;
    };

    此外:  可以确认是否为 PMIC 输出 INT 引脚设置了外部上拉电阻器吗? 如果未解决、请添加一个、然后查看 IRQ 问题是否已解决。 此解决方案适用于具有类似启动日志但使用 IRQ 27而不是26的用户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shree:

    我在设备树中进行了修改。 没有比这更好的了 然而,添加物理上拉确实解决了这个问题! 谢谢!

    此致
    Pierre