This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:TLV62569ADRLR

Guru**** 2520250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466513/tlv62569a-tlv62569adrlr

器件型号:TLV62569A

工具与软件:

您好!  

我使用 TI IC TLV62569ADRLR 进行电源转换电路、该电路的电压范围为5V 至3.8V、适用于物联网应用。 但是、该 IC 会不断烧毁并损坏我的 BMS。 我从 BMS 为它提供5V 电压。 我连接我要使用的电路图。 我正在使用它为工作电压为3.8V 的 SIMCOM 模块 A7672S 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    在原理图中、我注意到 输出端有一个非常大的电容、但不建议这样做。 建议使用22uF 至47uF 的输出电容、这可能会导致不稳定。 您可以检查 VOUT 的稳定性。

    但是、我主要怀疑 VIN 处存在一些电压过应力。 即使是很短的尖峰也可能损坏器件。

    TLV62569A 是否会在上电后或一段时间后立即烧写?

    我建议在启动、运行和关断期间监控 VIN 引脚到 GND 引脚的电压、并检查是否存在过压脉冲。

    5V 电源和 TLV62569A 之间是否存在长布线? 其寄生电感可能会导致 VIN 处出现一些谐振电压峰值。 在这种情况下、您可以添加一个更大的钽电容器、通常具有更高的 ESR 来抑制谐振。

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。