This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:EMC 问题

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464086/lm5155-emc-issue

器件型号:LM5155

工具与软件:

你(们)好

我的、在音频扬声器 I ² C 中使用 LM5155、他们测试了 EN55032 EMC、发现在50-80MHz 下无法通过 B 类标准


您是否具有 EMC 滤波器的一些设置或改进 EMC 的一些权变措施? 我建议客户提高 fsw、因为现在它是350kHz

SCH 和 PCB 布局以供您参考  

e2e.ti.com/.../LM5155SCH_5F00_FILE.pdf

e2e.ti.com/.../LM5155PCB_5F00_FILE.pdf

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的琥珀色:

    感谢您的咨询。

    可以帮助将 RC 缓冲器与 FET 并联。

    从布局中我还可以看到、开关节点非常大、而且连接在所有层中。 这也不是最佳选择。 我建议开关节点尽可能小、并且仅位于一层上。

    输入端的共模减速可能会有所帮助。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz

    绝对最大额定值。 是添加共模扼流圈吗? 是什么? 我发现客户添加了 FB、它的功能是否与您建议的功能相同?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    是的、抱歉、我是说共模扼流圈。 不、FB 不会完全一样。

    但可以首先使用 RC 缓冲器。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    客户根据建议更改 PCB 布局。 您能帮助仔细检查一下对 EMC 是否合理吗? 我认为这个 PCB 是参考设计  

    e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5155-SCHPCB_5F00_FILE.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    我认为开关节点仍然可以更小一些。

    此致

    Moritz