This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV761:33 DCYR

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV761
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464590/tlv761-33dcyr

器件型号:TLV761

工具与软件:

下面是效率计算公式

我将用于测量效率。 根据产品说明书、最大输出电流为1A。 我的负载为3.3V/V.. 400mA 我的适配器电流额定值为1A。

1)对于引脚计算、需要考虑哪些电流(适配器电流额定值或 LDO 的浪涌电流或400mA 的输出电流)?即2A/1A/LDO、如上述方框图所示

2) 2)在计算功率时、是否要考虑负载电流或 LDO 最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    对于功率和效率计算、输出电流是负载消耗的实际电流-在本例中为400mA。

    进入 LDO 的输入电流将是输出电流和 LDO 的静态或接地引脚电流的总和。 对于 TLV76133、接地引脚电流通常为60µA。 因此、对于如图所示的设计、效率为(3.3V * 400mA)/(5V *(400mA + 60uA))或66%。  

    在本例中、向负载提供的输出功率是3.3V * 0.4A 或1.32W。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。 功耗将为(5* 400mA-3.3* 400mA)=2W-1.32W= 0.68W 损耗。 我是对吗?

    实际上、我想使用相同的串联稳压器将12V 转换为3.3V。我的负载要求是3V3上的600mA。根据计算(3.3V* 600mA)/(12V* 600mA)=1.98W/7.2W=>0.275W 效率。 实际最大 LDO 效率为3.3*1A=3.3W。 我是否可以从 LDO 获得0.275%的3.3W 功率? 我的负载功率要求是3.3*W=1.98W 600mA。 我能从 LDO 获得1.98W 的功率吗? 我想 LDO 的输出是根据每个负载(0.275w)计算出的总效率(3.3W))。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    由于 LDO 中的功率耗散、无法使用 TLV76133通过12V 电源在600mA 上提供3.3V 电压。

    在600mA 处将12V 电压调节至3.3V 意味着 LDO 的功耗为(12V - 3.3V)* 600mA 或5.22W。 在给定 TLV76133DCY 的 95.4°C/W RθJA 的情况下、尝试耗散该量的功率将导致 LDO 进入热关断状态(95.4°C/W * 5.22W = 500°C、远高于150°C 最大结温和180°C 热关断温度)。  

    我建议 使用降压转换器。 如果您需要 LDO 的更低噪声、则可以使用降压转换器将电压调节到5V、然后使用 LDO 生成最终的3.3V 电源。 或者、如果您的应用对电源噪声不是特别敏感、您可以直接使用降压转换器将电压调节到3.3V。 与仅 LDO 解决方案相比、这两种选项的运行效率要高得多。

      如果您选择采用这种方法、我们的 Webench 电源设计器工具可帮助您选择合适的稳压器。

    要回答您的功耗/效率问题:

    1. 效率是指输送到负载的功率与电路输入端消耗的功率之比。  

    从12V 调节到3.3V 的 LDO 效率将为27.5%((3.3V * 0.6A)/(12V * 0.6A))

    3.最大功率输出(采用能够承受所需功率耗散的假设 LDO、而不是 TLV761)将是3.3V * 1A 或3.3W

    4. 向消耗600mA 的负载提供的输出功率是600mA * 3.3V 或1.98W。 这不是最大 LDO 功率的27.5%、因为效率与 LDO 的最大输出功率无关。  

    5.效率其实跟电路整体的功耗有关–负载消耗的1.98W 仅为电路的27.5 % 维护 功耗。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。