This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:针对10V 至50V 直流输入电源范围的反极性和过压保护

Guru**** 2532840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1, LM74502-Q1, TPS4800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465121/lm74502-reverse-polarity-and-overvoltage-protection-for-dc-input-power-supply-ranging-from-10v-to-50v

器件型号:LM74502
主题中讨论的其他器件:TPS4800-Q1

工具与软件:

你(们)好、  
我正在寻找能够对10V 至48V 的直流输入电源执行反极性保护以及过压保护的元件。 过压保护功能能够在电压超过50V 时断开电源。 我是否可以使用 LM74502-Q1或 LM74502H-Q1实现这一目的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamad:

    请考虑使用 TPS4800-Q1。

    TPS4800-Q1具有反极性保护、短路保护和诊断功能的100V 汽车类低 IQ 高侧驱动器数据表(修订版 A)

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议、非常感谢。 除了电压范围外、我是否还知道 TPS4800-Q1和 LM74502-Q1之间的主要区别? 我们非常喜欢使用 LM74502-Q1、因为与 TPS4800-Q1相比、它的价格要便宜得多、而且很容易买到。 请告知我、LM74502-Q1是否很快就会停产。 非常感谢您的答复和信息。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamad:

    没有计划停止提供 LM74502-Q1。

    TPS4800-Q1和 LM74502-Q1的差异过大。 TPS4800-Q1提供电流相关保护和故障诊断。 是 LM74502-Q1中缺少的。

    您也可以使用 LM74502-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了。 非常感谢您的解释。 我将浏览 TPS4800-Q1数据表、对两者进行比较。 谢谢  

    此致、

    MJ