This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM14404:开关稳压器 DC/DC–建议使用引脚数较少且评估板较少的 TLVM14404替代器件

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64404, TLVM14404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465942/tlvm14404-switching-regulators-dc-dc--recommend-the-alternate-for-tlvm14404-with-less-pin-count-and-evaluation-board

器件型号:TLVM14404
主题中讨论的其他器件:TPSM64404

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在探索用于新型 MCU 设计的降压转换器设计方案、该设计需要由15V 输入的直流电源提供5V (1A)和3.3V (1.5A)的双路输出。

双路输出 直流/直流产品系列中提供了两个选项
1) TPSM64404高密度36V 双路2/3A 电源模块

2) TLVM14404高密度36V 双路2/3A 电源模块

TI 团队会联系您、了解 TI 引脚数较少的替代选项是否有 用于测试的评估板选项。

请将我们(DattuSampathKumar.P@gehealthcare.com)与相关人员联系、以便进一步讨论。

谢谢

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    如果您需要单个器件、TPSM64404或 TLVM14404都可以支持该功能。 有关这些器件的适当设计、请参阅数据表的第8节、以支持您的应用。

    在此处找到这些器件的评估板

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joshua Austria、

    感谢您的快速回复和确认 TPSM64404或 TLVM14404和评估板都可以满足我们的要求。

    如果您有任何疑问、我会尽快答复您。  

    谢谢

    Dattu