This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081A

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465984/tps27081a-tps27081a

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件:TPS22975

工具与软件:

您好!  

我正在寻找 一个具有更高电流的负载开关( 5A )与这种封装(SOT-23-6薄, TSOT-23-6),如果有任何可用的请告诉我。  

注意:-我们使用此器件型号(TPS27081ADDCR)、其电流为3A。 现在我们需要使用相同的引脚映射以5A 进行更改。  

谢谢!  

Jahanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jahanvi:

    我们没有类似的器件(6引脚或具有5A 载流能力的 SOIC/SOT 封装)。 此外、我们的大多数负载开关都基于 NFET。 这款器件基于 PFET。  

    对于5A 负载开关、我可以推荐 TPS22975等器件、该器件是采用较小封装尺寸(4mm^2)的6A 器件。

    此致、
    Arush