This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:不按设计工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463279/tps552882-q1-not-working-as-designed

器件型号:TPS552882-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

开奖记录

我已经为 TPS552882-Q1电路设计了以下参数:
输入:10-12.6V  
输出:12V  
电流要求:0.05-2A

定制电路板1:  

电路在开始时似乎工作正常、最终当多次使用时、它似乎不起作用。

当我探测并检查电压时、可以观察到以下情况:

EN/UVLO:4.9V
2. VCC:5.2V
3.在高侧降压 MOSFET 上、栅极电压为1.5V。 我相信它不会完全启动、因此 Voltage 不会发生。

定制电路板2:  

电路在开始时似乎工作正常、最终当多次使用时、它似乎不起作用。

该电路出现不稳定行为、开始提供12V 电压和所需的电流、但电压最终降至3.2-3.5V、电流消耗会增加到输入电源设置的最大值。


我将原理图连接如下。 我们请您帮助我们做同样的事。 这在电路中起着关键作用。 谢谢你。

  

此致。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    1.有多少个板材,你见过异常操作?

    2.您能否展示一下当发现 SW1、SW2、Vout 和 iL 异常运行时的波形?

    3.请同时与我们分享布局文件进行检查。

    4.输入电压范围和最大输出电流是多少?

    5.输出电容器的器件型号是多少?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.大家好,我制作了5块 PCB ,其中所有的 PCB 都显示出运行异常
    2. 4张照片按以下顺序排列:
    SW1



    SW2


    VOUT 测试点




    IL 引脚



    3.我想请您让我给您发送一封包含布局文件的邮件。 由于 IP 原因、我无法在论坛上的此处附加文件。
    4.输入电压范围:在实际用例中为9-12.6V、因为我们在供应电池的电压。 但目前、 我们目前正在 IC 的输入端直接 提供电源、并提供12V 电压。 最大输出电流为1.5至2A。 但是、目前在测试负载时仅消耗50mA。
    5. 由于10uF/35V 电容器不可用、我们使用的是4.7uF/25V、器件型号很可能是 GRM188R6YA475KE15D。 220uF/35V 很可能是 EEE-1VA221UP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    1.可以展示输出电压从12V 降至3.2V 时的波形吗?

    2.您是否检查过每个引脚的阻抗是否正常?

    3.请发送友谊给我,这样你就可以通过消息与我分享布局文件。

    4.我没有找到  EEE-1VA221UP 的 ESR 值,你能告诉我这个值吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    我收到了布局文件、对于 SW2布线、VCC 布线、PGND-AGND 连接、ISP-ISN 连接、布局看起来不好、更多信息请参阅布局指南。

    www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf

    但要找出这种现象的根本原因、异常时刻的波形对我们很重要。   

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    感谢您的快速响应。

    1.异常期间的波形

    除引脚7 (4.1E)和引脚13 (38K)外、每个引脚的阻抗显示开路。

    4.我将使用 ESR 值回复您、因为数据表中不提供该值
    .e2e.ti.com/.../WAVEFORMS-B3-IRREGULAR-VOLTAGE-DROP-TPS55.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    我们将等待您关于 ESR 值的反馈。 您能帮助检查 MOSFET 是否损坏吗? 改为新的 MOSFET 时电路是否会恢复正常?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.1 Ω@ 120Hz 是 ESR 的近似值。
    MOSFET 似乎没有损坏。但是、我们在新的电路板上使用新的 MOSFET 进行了测试、并且我们在所有电路板上观察到类似的模式。

    我们测试了4个电路板、每个电路板都有以下观察结果。

    1、初始运行几分钟,只要有外部供应。
    2.当我们关闭并打开外部电源时,输出似乎已经消失了。 此外、电源上存在压降、电流进入 CC (在最大设置限值时保持恒定电流)。
    3.按下 IC 或 Q3 MOSFET 时,它有时似乎正常工作。 并非总是如此。
    4.您能否指出布局的确切问题,因为我们进行了交叉验证,而这似乎不是直接的问题引起的问题。
    5.由于它是我们电路板的关键电源、您能为我们指导可以做些什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    Bryce 太棒了、我没有布局文件。 您提供的波形会在器件已经工作异常时进行测试。 当器件正常工作时、您能否共享波形? 由于您会发现电源开启和关闭然后器件损坏、因此您能否捕捉输入电压波形以查看是否有任何异常行为? 您能否检查是否有任何焊接问题?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我可以与您共享布局文件吗? 请接受我的友谊请求。  

    "波形 b3不规则压降 TPS55"文档中的波形是观察到不规则行为时的波形。 预期输出电压为12V、但正如您在波形中看到的、我仅获得2.38V 的电压。  

    我想请 您详细说明器件损坏点。 我无法 正确解释。

    我们已经正确地旋转了整个电路。 问题似乎消失了一段时间、但仍然可以观察到下降。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    由于您可以再次观察跌落、您能否捕捉到发生损坏的时刻?

    此致、

    Mulin