This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4255-Q1:最长启动时间与温度间的关系

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462323/tps7b4255-q1-maximum-startup-time-and-temperature-dependency

器件型号:TPS7B4255-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户 在一个新项目中使用 TPS7B4255QDYBRQ1。 他们希望了解 Tstartup 预期的最大值。
数据表仅提供了典型值。

Tstartup 是否在很大程度上依赖于环境温度变化?   

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    我用晶体管设计设置了一个测试台、以便在整个温度范围内运行统计仿真、从而获得这些信息、但在开始之前、我需要知道输出电压设置(VREF)、因为无论输出电压设置如何、输出都会以相同的速率斜升、所以更高的输出电压需要更长时间。  

    启动时间确实取决于温度-随着温度的升高、启动速度会更快。  

    我将仿真设置为测量启动延迟:从 EN 的上升沿到 VOUT 达到标称值的10%的点、以及从 VOUT 达到标称值的10%和 VOUT 达到标称值的90%的点。  

    每当我从您那里获得信息时、我就可以启动仿真、这需要几个小时的时间。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢、听起来不错!

    它们使用 VREF (ADJ/EN)= 4.1V

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    我运行了另一组初步仿真、以查看启动是否与负载相关、并且我看到满载时的启动速度(70mA = VREF/RLOAD)快于较轻负载时的启动速度(例如10mA)。 这有点违反直觉、我没想到会看到这种趋势。 因此、我需要了解它们的近似负载条件和 COUT、因为在启动期间、COUT 越大越看起来负载越大、也会影响启动时间。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、以下是缺失的信息:

    2mA < ILOAD < 10mA 且 COUT = 2.2µF。

    谢谢 Nick!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    感谢您提供信息。 我有数据、但由于某种原因、数据未正确显示、因此在发送给您之前需要对其进行编译。 我明天会告诉你。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    很抱歉延迟了响应。 这里是数据。

    e2e.ti.com/.../TPS7B4255_2D00_Q1_5F00_startup_5F00_time_5F00_sims.csv

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的努力尼克!