This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:Vdrop

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430, TPS54302, LMR51425, TPS62933, TPS563300, TPS563300EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458512/tps62933-vdrop

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件:TPS54302LMR51425LMR51430TPS563300、TPS563300EVM

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助查看以下具有最小 Vdrop (Vin–Vout)@ 10V 输出电流1.5A 的器件吗?

谢谢!

TPS56330TPS62933LMR51425 、LMR51430  或 TPS54302

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐伊

    请提交关于 LMR51430/TPS54302/LMR51425的 e2e 主题以检查性能。

    我可以检查 TPS563300和 TPS62933。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐伊

    很抱歉这么晚才回复。 我在 TPS563300evm 上进行了检查、将 EFBU 替换为118k。 下面是 IO=0A 下的测试结果。  

    Vin=10.402V、Vo=10.08V。 Io=0A。

    TPS62933应具有相同的性能。

    谢谢、此致。