This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:应用问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465873/ulq2003a-q1-application-issue

器件型号:ULQ2003A-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

客户的 PCB 使用了我们的 ULQ2003A-Q1、目前客户需要在60℃ 环境温度、90%的环境湿度、持续运行1000小时、我们的芯片是否支持、我们能否向客户提供一些关于芯片耐久性的数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    该器件会在125°C 下进行 HST/HTOL、1000h 寿命测试、并在高温和高湿度下进行 JEDEC 寿命测试。 请在此处查看测试详细信息: www.ti.com/.../report

    这些测试是否对客户有效?

    谢谢!

    Patrick