This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:过压锁定电平与实际电压变化

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466247/tps25983-overvoltage-lockout-level-vs-actual-variation-of-voltage-in

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件: TPS1685

工具与软件:

您好、TI!  

对于造成不便、我深表歉意。

我目前正在使用 TPS25983电子保险丝设计一个系统、因为它是 TPS1685唯一具备所需电流和电压范围的产品。 该设计需要最大16A (非连续)的电流、用于24V 系统。  
我之所以联系您、是因为 TPS25983的最大过压锁定设置为26V、这也是我目前在设计中使用的工具。 问题是、电源电压可以在22V 到27.2V 之间变化、具体取决于8S LFP 电池的 SoC、这将使 OVLO 跳闸。 与  TPS259827ONRGE 型号类似、TPS25983是否没有 OVLO 选项? 优选 TPS25983的原因在于其适用范围较宽(例如 TPS1685)、此外外部 FET 解决方案的保护功能较少。  

除了以上内容、还有什么可以尝试的吗?  
请告诉我所有可能的选项。  

附注:我还阅读了并联电子保险丝的可能性、由于解决方案的尺寸较大、我不喜欢这种可能性、但如果这是唯一可用的选项、我可以尝试使用两个 TPS25927ONRGE、甚至 将 TPS259807ONRGE 设置为8A ILIM。  

对于由此给您带来的不便、我再次深表歉意。 我希望您能帮助我解决这个问题。  

谢谢!