This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:66AK2G12ABYA60 - PMIC 是否适用于该处理器?

Guru**** 2582125 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12, TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463677/tps65911-66ak2g12abya60---pmic-for-this-processor

器件型号:TPS65911
Thread 中讨论的其他器件:66AK2G12

工具与软件:

您能否确认  TPS65911A 系列中的哪个 PMIC 器件应与 66AK2G12处理器的600MHz 版本配合使用?  我在论坛上看到有人提到使用 TPS659118来确保 CVDD 内核为0.9V、但  TPS65911A 是 66AK2G12 器件所需的器件。

谢谢!
 -詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    66AK2G12即 TPS65911 A 建议进行 PMIC 配对。
    如果您尚未看到该应用的特定用户指南、请参考 https://www.ti.com/lit/swcu187

    TPS659118具有类似的配置、但也 适用于 66AK2G 0 2、非- 1. 2.

    希望这有助于澄清。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  在启动/启动过程的哪个时间点内核电压会降至0.9V (600MHz 所需的内核电压)?
     TPS65911A 的默认上电电电压为1V、因此在某个时刻必须将其降低、以符合600MHz 处理器的规格。
    谢谢- James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    很抱歉、我没有意识到特定的600 MHz 版本有不同的要求。  

    经进一步调查、 -11之间的唯一差别 A 和-11. 8. TPS65911版本是 VDDCtrl 和 VDD1 (分别为 CVDD 和 CVDD1)的默认输出电压:

    -11A 具有  CVDD 和 CVDD1 = 1.0V
    -118具有 CVDD、CVDD1 = 0.9V

    因为66AK2G12与66AKG02等效。 请参阅相关的 E2E:  
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/817037/66ak2g12-pinout-difference-between-66ak2g02

    如果所需的默认 CVDD 内核为0.9V、则请使用 TPS65911 8.

    此致、  
    Sarah