This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5:TPSM5601R5SRDAR 逆变器配置最大输出电压

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465985/tpsm5601r5-tpsm5601r5srdar-inverter-configuration-maximum-output-voltage

器件型号:TPSM5601R5

工具与软件:

我计划使用 TPSM5601R5SRDAR 电源模块、使其电压从+24变为-15V。 在应用报告"TPSM5601R5H 的反相应用"中、可以看到该器件能够提供-15V。 但是、数据表中显示最大输出电压为5.5V。 反相拓扑是否提供更高的输出电压能力? 如果是、那么用作逆变器时的最大输出电压是多少? 似乎存在冲突。

谢谢!