This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:LD 充电器检测引脚

Guru**** 2536980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465992/bq76942-ld-charger-detect-pin

器件型号:BQ76942

工具与软件:

您好!

我们想知道是否可以在 BQ76942的 LD 引脚上连接通信引脚、而不会出现任何通信问题。

因此、当插入充电器时、无需使用 TS2引脚上的机械开关即可唤醒电池。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    您能否提供有关您希望在 LD 引脚上连接通信引脚的更多细节?

    如果在高于 VWAKEONLD 的 LD 引脚上施加电压(例如当充电器以串联 FET 配置连接时)、则器件将退出 SHUTDOWN 模式。 中简要介绍了这一点  第7.5节关断模式  功能和 特性。  

    上一篇文章可能也提供了有用的信息: LD 引脚高电压上次时间阈值。 而不是依靠 TS2引脚上的开关、这对于您要寻找的功能是否有用?

    此致、
    Alexis