This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:最大工作电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465994/lm1117-maximum-operating-voltage

器件型号:LM1117

工具与软件:

组件页面给出了 Vin (max)为 15V。

数据表7.1绝对最大额定值给出20V。

7.3建议运行条件为15V

问题:

1.此器件的实际最大输入额定值是多少?

2.在15V 电压下操作会降低可靠性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonu:

    1.此器件的实际最大输入额定值是多少? -建议的最大输入电压为15V ,绝对最大值为20V。 这意味着 TI 保证在 VIN = 15V 之前(以及正在满足数据表中的其他建议运行条件)器件的广播能力。 从 VIN = 15V 到 VIN = 20V、该器件不会损坏、但也不会按照数据表中显示的规格和特性执行。 当 VIN = 20V 时、器件有可能损坏。

    2.在15V 下操作会降低可靠性吗? " 不会的,不会的。"

    此致

    Ishaan