This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:申请审查 BQ24133RGYR 电路。

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464617/bq24133-requesting-a-review-of-the-bq24133rgyr-circuit

器件型号:BQ24133

工具与软件:

您好!
我希望您能表现得好。 我有几个请求和问题要与您分享。

请求#1

e2e.ti.com/.../BQ24133_5F00_CHARGE-CIRCUIT.pdf

我将使用设计电路 BQ24133 我希望你能仔细阅读。
电源规格如下:

  1. 输入功率(适配器规格): 5V/3A
  2. 预期的系统负载电流消耗: 大约为1A
  3. 电池规格: 18650/1S1P / 3000mA

BQ24133 设置配置如下:

  1. 快速充电: 1A
  2. 交流设置: 主题
  3. OVP 设置: 6V
  4. 电池选择: 1节电池
  5. 安全计时器和终止电流
    • 定时器: 出错
    • 端接: 提供中断

问题1

  • 执行 BQ24133 不会产生大量热量?
  • 该器件通常如何管理热量?

问题2.

  • 输入电压为5V 时、系统负载的电压是多少?
  • 是否有任何明显的压降?

问题3

  • 输入功率(适配器规格)为5V/3A。
  • 输入电流调节设置 设置为2A。
  • 如果适配器的电流额定值超过设置、是否会出现任何问题?

这是我第一次使用此器件、感谢您理解您提出的大量请求和问题。
期待您的答复。

谢谢、祝您愉快!
Jihoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在星期一1/20不上班,回复可能会延迟。 感谢您的耐心

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jihon、

    原理图审阅:

    200uF 的输入电容非常大、我不知道为什么添加了它。

    R19/R45应为4.02k、而非402k

    我没有看到任何其他明显的问题、

    [报价用户 id="418661" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464617/bq24133-requesting-a-review-of-the-bq24133rgyr-circuit "]
    • 执行 BQ24133 不会产生大量热量?
    • 该器件通常如何管理热量?
    [报价]

    我建议遵循数据表中的布局指南、以便获得向 IC 散热的理想方法。 务必将 IC 封装背面的外露散热焊盘焊接到 PCB 接地。 确保 IC 的正下方具有足够的散热过孔、这些过孔连接到其他层上的接地平面。

    [报价用户 id="418661" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464617/bq24133-requesting-a-review-of-the-bq24133rgyr-circuit "]
    • 输入电压为5V 时、系统负载的电压是多少?
    • 是否有任何明显的压降?
    [报价]

    如果存在适配器、系统负载应接近与适配器电压相同的值。 应该不会出现明显的压降。  

    [报价用户 id="418661" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464617/bq24133-requesting-a-review-of-the-bq24133rgyr-circuit "]
    • 输入功率(适配器规格)为5V/3A。
    • 输入电流调节设置 设置为2A。
    • 如果适配器的电流额定值超过设置、是否会出现任何问题?
    [报价]

    不、适配器不应超过2A 套件。

    此致、

    Christian