This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:关于充电器的输入和输出电容以及泄漏问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465597/bq25820-input-and-output-capacitance-and-leakage-questions-for-charger

器件型号:BQ25820

工具与软件:

1) 1)在一些文档中、我看到建议的最小输入和输出电容为160uF。  如果我的电容比这低得多、例如40uF、 可能会出现什么问题?

我的系统有4个可供4节电池使用的充电电路(SO 4 BQ25280芯片)。  电池是热插拔的、因此我想限制连接到电池的电容。  我可以添加一个 FET 来处理此问题、但由于空间原因、我会尝试避免此情况、因为我 需要4个副本。  在我的设计中、我不使用输入 FET 或电池 FET、并且电池在充电期间与系统隔离。  

VIN 为18V
电池16.5V @ 9AH
最大充电电流为2.5A

2) 2)输入电容是否需要因为我有4个充电器而增加4倍、或者2倍或其他是否足够?

3) 3)如果我使用外部相反的 FET 断开 VAC、那么在假设连接了电池的情况下、是否需要担心其他引脚有任何泄漏电流泄漏到 BQ25820中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Myles:

    Unknown 说:
    1)在一些文档中、我看到建议的最小输入和输出电容值是160uF。  如果我的功耗要低得多、例如40uF、 可能的问题是什么[/报价]

    建议使用160uF。 80uF 是最小值。 使用较低的电容会导致纹波电流增加。

    我建议参考数据表中的此部分来选择正确的大容量电容值:

    Unknown 说:
    2)由于我有4个充电器、输入电容是否需要增加4倍、或者2倍或更多是足够的?

    我建议使用4倍、以减少纹波电流。

    [报价 userid="465296" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465597/bq25820-input-and-output-capacitance-and-leakage-questions-for-charger ]3)如果我使用外部反向 FET 断开 VAC 电源、那么在假设已连接电池的情况下、我是否需要担心其他引脚漏电流流入 BQ25820?[/quote]

    我建议参考第6.5节"电气特性"、查看静态电流:

    此致、

    Christian。