This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP877451Q1EVM:请检查 LP877451A1RXVRQ1产品的硬件 ASIL 等级。

Guru**** 2812735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465930/lp877451q1evm-please-check-the-hardware-asil-rating-of-the-lp877451a1rxvrq1-product

器件型号:LP877451Q1EVM

工具与软件:

图中显示了系统设计的 ASIL 等级、但未显示硬件设计的 ASIL 等级。 请确认确切的 ASIL 等级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、do-hyun、

    您是否可以访问器件的功能安全文档? 这可在此处通过 NDA 获取: https://www.ti.com/drr/opn/LP8774X-Q1DOCUMENTS 如果您没有权限、请提交申请。  

    在此器件的安全手册附录 A 中:  

    "A.1功能安全生命周期如何应用于 TI 功能安全产品
    TI 已经修改了 ISO 26262和 IEC 61508的功能安全生命周期、以更好地满足独立功能安全要素(SEooC)开发的需求。 功能安全标准是在功能安全系统的背景下编写的、这意味着某些要求仅适用于系统级。 由于 TI 功能安全组件是硬件或软件组件、因此 TI 已定制了功能安全活动、以创建新的硬件和软件产品开发流程、确保酌情应用先进的技术和措施。 这些新产品开发流程已通过第三方功能安全专家的认证。 若要查找这些认证、请访问 TI.com/functionalsafety."

     数据表已将其列为"功能安全合规型器件"。  ti.com/functionalsafety 网站上定义了该分类。 我们针对功能安全合规型器件提供的文档列表还提供了一个列表、可帮助您作为系统集成商、帮助您 满足系统级 ASIL 要求。  

    此致、

    Katie