This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:在较高频率下工作

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461471/csd88599q5dc-operating-in-higher-frequencies

器件型号:CSD88599Q5DC

工具与软件:

根据制造商的数据表、建议在50kHz 的最大频率下使用 CSD88599Q5DC 元件。
是否可以将其提高到更高的频率、例如在400kHz 下运行的开关模式转换器?
降压稳压器的输入电压为5.5V、开关电流为10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您的咨询。 TI 不建议在高于50kHz 的频率下运行 CSD88599Q5DC。 此电源块针对电机驱动器等低频半桥应用进行了优化。 尚未在同步降压转换器应用中的较高频率下对其进行测试。 TI 还有其他针对同步降压应用进行了优化的电源块器件、如下第一个链接所示。 我们还在下面的第二个链接中提供了同步降压 FET 选择工具。 该工具可让用户输入其要求、并在功率损耗、封装和每千片价格方面与多达3种不同的 TI FET 解决方案进行比较。 您能告诉我详细的要求吗?

    https://www.ti.com/power-management/mosfets/products.html#1241=Power%20block&2192=Power%20supply&

    https://www.ti.com/tool/SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    非常感谢您的支持。 问题已解决!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Roy。 我要关闭该主题、让您单击"Resolved"按钮。