This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:何时使用 PMID 电源?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465773/bq25798-when-is-the-pmid-supply-used

器件型号:BQ25798

工具与软件:

那么、当是 PMID 电源 根据数据表、它用于备用模式。 如果我们从获取输出 SYS 引脚 、不会有任何问题、对吗? 和  

当我从 PD 控制器移除 USB 5V 主电源时、电池充电器 IC 会通过电池提供5V 电压? (我们的电池电压为3.7V (3.7V))。 在这种情况下、我们的输出将来自 SYS 引脚 、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    如果您还有关于 PMID 或 SYS 引脚的任何问题、请回复此主题、以帮助未来的客户回答类似的问题。

    [quote userid="638960" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465773/bq25798-when-is-the-pmid-supply-used 当我从 PD 控制器移除 USB 5V 主电源时、电池充电器 IC 将通过电池提供5V 电压? (我们的电池电压为3.7V (3.7V))。 在这种情况下、我们的输出将来自 SYS 引脚 、对吗?

    很抱歉打断您、我想您是在以更高的功率使用这个器件。

    如果您使用5V 的输入电压和3.7V 的电池电压、我建议使用 PMID 作为系统负载。 在正向模式(5V)下、PMID 将等于 VBUS。 在反向模式下、它将等于 OTG 电压、可以在 REG0x0B 中将其设置为5V  

    在这种情况下、我不推荐使用 SYS 引脚的原因是 VSYS_MIN 不应设置为大于最大电池电压。   

    此致、

    Christian。