This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:查询 BQ34Z100生产编程文件(BQFS、DFFS、SREC)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466098/bq34z100-r2-inquiry-about-bq34z100-production-programming-files-bqfs-dffs-srec

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EV2400

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们使用 BQ34Z100、对用于生产编程和更新的文件类型有一些疑问。 在前一个项目中、我们使用 EV2400通过 SREC 文件直接对 BQ34Z100进行编程。 对于新项目、我们的目标是通过 MCU 执行编程和更新。

在 TI 论坛上、我们看到了使用 BQFS 文件进行更新的建议、但一些回答也提到使用 DFFS 文件。 我们有以下问题:

  1. 内容比较: BQFS 文件是否包含与 SREC 文件相同的内容?
  2. 文件类型建议: 对于生产编程、建议使用哪种文件类型(BQFS、DFFS 或 SREC)、在何种条件下应使用每种类型?
  3. 不同文件类型之间的差异: 您能否解释 BQFS、DFFS 和 SREC 在使用、内容和应用场景方面的区别?

我们感谢您的澄清和指导、以确保生产编程方法最高效、最可靠。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1. BQFS 文件包含与 SREC 文件相同的所有数据、但 BQFS 文件的格式易于解析。  

    2和3. 建议在使用您自己的 MCU 时使用 BQFS 文件、因为该文件易于解析并包含固件和数据闪存参数。 DF FS 的格式与 BQ 相同。 FS、但仅包含数据闪存。 仅当使用 EV2400进行编程时才使用 SREC。 对于生产、我推荐 BQ。 要使用的 FS 文件。 然后是 DF。 如果只需要对数据闪存进行更改、FS 文件可能是合适的。

    此致。

    Adrian