This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:TLV75801PDBVR 绝对最大外壳温度

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465743/tlv758p-tlv75801pdbvr-absolute-maximum-case-temperature

器件型号:TLV758P

工具与软件:

您能否针对以下组件说明绝对最大外壳温度额定值:TLV75801PDBVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke:

    在运行期间、由于器件中的功率耗散、150°C 最大结温比外壳温度更合适。 如果功耗已知或可以估算、则可以计算可防止超过最高结温的最高外壳温度。 该值的计算方法如下:TC_max_est = tj_max - P *ψJT μ s。 将最高结温和热参数代入 TLV75801PDBV、TC_max_est = 150°- P * 21°C/W。

    在存储过程中、外壳温度不应超过150°C。