This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023-Q1:保持3.3Vout 降压调节的最小输入电压

Guru**** 2503945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466126/tps65023-q1-minimum-input-voltage-to-maintain-3-3vout-buck-regulation

器件型号:TPS65023-Q1

工具与软件:

尊敬的 PMIC 团队:  

我通常要寻找高侧 FET 的最短关断时间、但我在数据表中没有看到这一点。  

  为每个降压转换器计算保持3.3V 输出电压调节所允许的最小输入电压的过程是什么?

感谢您发送编修。

Stephanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

     请参阅下面 DS 中的余量规格:

    谢谢!

    Phil