This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:开始全新的海上采购 BMS 设计。 如果可以的话、希望得到一些帮助

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77915, BQ34Z100-R2, BQ79616, BQ78706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464996/bq77915-beginning-new-on-shore-sourced-bms-design-would-like-some-assistance-if-available

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-R2BQ79616BQ78706、BQ76952

工具与软件:

大家好、我是创建大型战术电池存储系统团队的一名新成员、我希望获得一些针对我的设计产品的指导。 我对电池组 BMS 设计也很陌生、因此、我很想在此展示一些与该主题相关的优秀设计资源。

我将设计一个 BMS、该 BMS 能够保护和平衡以14节串联方式堆叠的几百节18650锂电池电芯。 这第一个设计应该尽可能简单、因此我正在考虑基于可堆叠 bq77915构建 BMS 的选项。 我还想使用单独的电量监测计芯片来指示电量状态并跟踪运行状况。

电流放电将非常大、 消耗约150A、因此我认为我需要使用平衡功率 MOSFET 来促进所有这些电流。  

非常感谢有关 BMS 设计、安全或更好芯片组建议的任何资源!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    对于电量监测计、您可以使用 BQ34Z100-R2。 对于保护/平衡器、您是否希望阅读它、或者您只是希望获得保护? BQ77915可实现保护功能。 但我们不建议堆叠太多。  

    对于可堆叠器件、我建议查看 BQ79616或 BQ78706。 这些是具有稳健菊花链通信接口的可堆叠器件。 此外、它们还具有 ASIL-B 功能安全。  

    然而、您的系统的架构是什么? 方框图可能有助于您了解我们如何提供帮助!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为我们推荐的器件、Luis! 我现在正在处理一个方框图、因此请注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、路易斯! 很抱歉,很慢地得到这对你,我一直在挣扎一些疾病在过去的几个星期。 附件是我为该 V0提议的图像



    一些注意事项和问题:

    1.我现在正在考虑在该设计中使用 BQ76952、有望摆脱堆叠电池管理 IC 的复杂性。 想法?

    2.查看您推荐的电量监测计 BQ34Z100-42之后,我相信这将是这个设计的一个很好的选择

    3.由于该设计中的每个电芯堆叠的最大并联数为48个18650个、因此我认为电芯均衡需要外部 FET。 我查看了 SLAUAA81A、以获取有关电池平衡的建议、但无法找到关于极其并联的电池组 FET 选择的太多信息、就像我们正在构建的那样。 此处提供有关参考资料的一些指导将非常有帮助

    4.我们将用该 BMS 替代的设计具有放电和充电栅极 FET 的尺寸、额定电流为50A、12个 FET 并联、均衡型可实现最大额定输出600A。 我计划使用一个使用 SLPA020作为参考的类似拓扑、但如需了解有关 FET 偏置的更多信息、敬请期待。  

    5.请指出任何问题,评论,关切,因为我正在解决这个独自. 我也希望获得一些有关此类系统测试的指导。

    谢谢、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    理解、不用担心! 希望您现在感觉更好一点。

    1. 我现在正在考虑在该设计中使用 BQ76952、有望摆脱堆叠电芯管理 IC 的复杂性。 想法?

    我看到了您的方框图后、我确信 BQ76952将是最佳选择! 加载到计数器中  

    3. 由于该设计中的每个电池组的最大并联数为48个18650、因此我认为电池平衡需要外部 FET。 我查看了 SLAUAA81A、以获取有关电池平衡的建议、但无法找到关于极其并联的电池组 FET 选择的太多信息、就像我们正在构建的那样。 此处有关参考资料的一些指导非常有用

    是的,我同意,与这么多的电池并联外部电池平衡将是最好的事情。 BQ76952提供主机平衡(因此您可以拥有自己的平衡算法)或自主电池平衡、在自主电池平衡中、它根据您的特定要求执行基于电压的平衡。

    FET 的选择可能取决于您的电芯平衡要求。 此外、由于电芯均衡的工作方式、需要一个具有足够低导通电压的 MOSFET。 但供参考、您可以查看该参考 设计的原理图 、该设计使用 DMG2302UK-7进行外部平衡 FET

    4. 我们将用该 BMS 替代的设计具有放电和充电栅极 FET 的尺寸、并且额定电流为50A、12个 FET 并联、均衡型可实现600A 的最大额定输出。 我计划使用一个使用 SLPA020作为参考的类似拓扑、但如需了解有关 FET 偏置的更多信息、敬请期待。  [报价]

    我以前提到过 SLPA020有很多种类型、是一种很好的阅读方法!  此处另一个有用的应用手册是  带有 BQ76952、BQ76942电池监控器的多个 FET文档。 我们对多达12个 FET 和 BQ76952进行了并联测试、并提供了有关驱动器工作原理的一些良好说明。 我认为另一个有用的应用(尽管它用于不同类型的器件)是  《电机驱动器电路板布局的最佳实践》应用手册中的一些有用提示适用于多种设计类型、还提供了我认为有用的 MOSFET 布局建议。

    ——  

    我认为、浏览参考设计是了解器件和查看 EVM 用户指南了解器件工作原理的好方法。 如果您能获得一个 EVM、还将能够配置一个器件并尝试使用它以更好地理解它。 另一个很好的资源是  (+)[常见问题解答] BQ76952:TI BQ769x2系列电池监控器的常见问题解答-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 常见问题解答帖子、其中有一些常见问题并指向我们所有的培训视频和文档。

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon