This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756EVM 双向功能

Guru**** 2633085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1, BQ25756EVM, EV2400, BQ25756, BQ25750, BQ25756E, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457257/bq25756-bq25756evm-bidirection-function

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ25750、BQ25856-Q1 BQ25758

工具与软件:

您好!

我想在 BQ25756EVM 板中测试双向功能。

我是否需要将额外的 BQ26750或 EV2400连接到 BQ25756EVM 以通过 I2C 控制 EN_REV?

只有 BQ25756EVM 无法测试此反向模式功能、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    是的、您需要使用 EV2400或其他类似的主机器件来控制 EN_REV 以支持双向功能。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian

    感谢您的答复。

    还有一个问题。

    如果我一开始使用正常模式为我的电池充电、那么我的输入源将消失、并从电池电源切换到反向模式。
    它将功率流方向从正常模式更改为反向模式的速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    我们正在调查您的问题、并将在我们收集更多信息后提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    感谢您耐心等待我们的回答。

    在 BQ25756上从正常模式转至反向模式需要几百毫秒。

    为了缩短响应时间、您可以使用具有自动反向模式的 IC、例如 BQ25750或 BQ25856-Q1。 自动反向模式将在约100μs 时在正常模式和反向模式之间切换。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    感谢您的答复。


    我在使用 EVM 板时发现了另一个问题。

    输出电压在设计的29.4V 电压下似乎不稳定。

    它将在27V~29.5V 内上下摆动。
    开关信号看起来不是纯稳定的、但我不知道为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    听起来充电器正在为输出电容器充电、达到终止、并在输出电压下降时进行充电。 这听起来像是充电器的正常行为。 您可以通过设置 EN_TERM=0使充电器停止该行为

    您还可以查看常见问题解答页面、了解有关这方面的更多信息。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、 设置 EN_TERM=0将使 EVM 上的输出稳定电压29.4V?
    使用充电器电池是否会产生副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    [报价 userid="418985" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457257/bq25756-bq25756evm-bidirection-function/5608630 #5608630"]因此、 设置 EN_TERM=0将使 EVM 上的输出电压稳定至29.4V?

    是的、当充电器上没有电池时、设置 EN_TERM 将使输出电压保持稳定。

    使用充电器电池是否会产生副作用?

    我不是很确定您这么说的含义。 但是、我建议在为电池充电时设置 EN_TERM=1。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    BQ25756E EVM 电路 IC 引脚17的名称是 GND/MODE、有一个电阻器 R32连接到 PGND
    但 BQ25756E 数据表引脚17是 PGND。

    EVM 电路 IC 引脚17名称模式有什么含义?
    如果引脚17未连接到 PGND、会对电路产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    感谢您耐心等待。 请将引脚17连接到 GND。 引脚17仅用于 BQ2575X 系列的直流/直流转换器、例如 BQ25758。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。
    但我发现连接到 GND 的引脚17在 EVM 加倍中看起来有所不同。
    BQ25756EVM 较旧版本 SLUUCY5 使用3k Ω 连接到 GND、但最新版本 SLUUCT7C 使用0 Ω 连接到 GND。
    使用该电阻器有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    3kΩ 或0Ω 电阻器不会产生差异。 我将电阻器设置为0Ω 电阻器、以阐明引脚17应连接到 GND。

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、
    埃森·加洛韦