This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:如何初始化充电?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, USB2ANY, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448398/bq25756-how-to-initialize-charging

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: USB2ANYEV2400

工具与软件:

大家好、我使用的是 BQ25756、它能够以独立模式与 ESP32进行通信。 我面临两个无法按预期运作的问题:

  1. 输入电压在工作窗口(38V–60V)内。 已验证 PG_STAT 位被读取为1、而 CE/ 引脚被拉低。 使用硬件、确认了该引脚上的电压为0V、和 EN_ICHG 此位被读作1。 但是、器件仍无法开始充电、和 REGN 保持在0V。

  2. ADC 转换器似乎在上电时仅执行单次转换、不会进一步转换。 阅读程序如下:

    • 使用默认设置(单次触发模式、13位有效分辨率等)时、ADC 配置保持不变。
    • 通过写入启用了转换 0x1ADC_CONTROL .
    • 对寄存器执行顺序读取 IAC_ADC IBAT_ADC VAC_ADC VBAT_ADC TS_ADC .
    • 读取的值会根据数据表中指定的范围转换为各自的参数、并且环路会在第一步中重新启动(启用转换器)。

    在测试过程中、我为添加了一个检查 ADC_CONTROL 位、以验证它是否启用、而且它是否确实被读取为1。 但是 ADC_DONE_STAT 位总是读取为0、表示转换尚未完成。 即使在等待大约1秒以允许转换时、它仍然无法转换。 当验证被移除并且允许循环持续运行时、ADC 仍然没有执行任何转换、即使在等待超过1分钟后也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    感谢您在这方面的努力。 我有几个问题可以帮助我们解决此问题。

    1.可以读取 BQ25756的状态和标志寄存器并将其发送给我吗?

    2、我以前没有见过这个问题。 这里 REGN 的电压是多少? 要使 ADC 运行、REGN 需要为5V。

    关于该电路、您还可以告诉我其他什么吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan!

    我要分享一些最新情况和其他问题:

    1. 我注意到引脚32和33未连接。 连接它们之后、ADC 转换器似乎工作正常。 然而、充电仍然无法开始 EN_CHG=1 PG_STAT=1 CE/ 引脚被拉低。 是否还有其他任何需要检查或配置的东西需要启用充电?

    2. 即使使用 ADC 读取输入 REGN 引脚未启用(保持在0V)。

    3. 在测试过程中、我注意到故障( TS_STAT=0x4 )可能会阻止 REGN 产生电压。 在这种情况下、是从中读取的值 TS 0x0(默认值)。 器件进入故障状态时、应使用反向供电 REGN 保持在0V、还是保持在5V? 需要满足哪些条件 REGN 来生成电压?

      • 我怀疑,但不能肯定,如果 REGN 不会产生电压、因此无法读取 TS (这将导致默认读数)。 如果是这种情况、可能会禁用什么功能 REGN
    4. 执行 CE/ 引脚需要保持低电平才能保持启用状态、保持高电平才能禁用、或者脉冲是否足以将其打开? (在本例中、我保持低电平以保持启用状态、并在我想禁用它时将其切换到高电平。 请确认此方法是否有效)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    1.

    是否还有任何其他需要检查或配置以启动充电的内容?

    以下是器件开始充电的要求:

    2.可以测量 VAC、VBAT 和 REGN 的电压吗?

    3.

    需要满足哪些条件 REGN 要生成电压?[/QUOT]

    以下是 REGN 开启的条件:

    4.是的、CE 引脚需要保持低电平才能充电。 脉冲将不起作用。

    我想通过几个问题来帮助大家对此进行调试:

    • 您能将您的板原理图发送给我吗?
    • VBAT 上的负载是电池还是电子负载?
    • 您可以向我发送充电器的状态寄存器吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ethan、感谢您的响应!
    1.
     1.1好。
    1.2好的。
    1.3REGN 的电压为0V、这就是为什么我相信它不会启用充电、但我不知道 REGN 为什么为0V。
    1.4好。
    1.5TS_STAT=0x4时出现故障、我认为这与 REGN 被禁用相关、从而在读数中产生最大温度值。
    2.是的、即使 REGN 为0V (通过万用表读取)、转换器也可正确读取 VAC 和 VBAT。
    3.在本例中、我仅使用 BQ25756来为锂离子电池和磷酸铁锂电池充电、而不使用反向模式。 当条件1和2有效时还是当1或2有效时、是否启用 REGN LDO? 在本例中、条件1为真、而条件2的 BAT 高于3V、但未启用反向模式(我将仅为电池充电)。 
    4.
     4.1附加的一些注意事项:
    现在连接4.1.1 32和33。
    4.1.2我不使用 REGN 来驱动 DRV_SUP、在本例中、我使用一个外部10.6V 电源(J4)、该电源也将向另一块板馈送用于与 IC 通信的独立 ESP32。
    4.1.3J7与 ESP32通信。
    4.2VBAT 上的负载是电池、但我也在没有电池的情况下进行了测试、问题仍然存在。 是否可以在没有电池的情况下进行测试、在本例中、测试对象只是空闲、在这种情况下我预计会发生什么情况?
    4.3目前我不在实验室中获取此数据、但我可以说、当发送低电平至 CE/(考虑到已建立启动加载的其他条件)时、返回的唯一故障是 TS_STAT=0x4、在这种情况下 TS_ADC 读取为0x0。 
     e2e.ti.com/.../Impress_E300_o_2D00_Esquem_E100_tico_2D00_Pot_EA00_ncia-_2800_2_2900_.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    不用客气。 感谢您耐心等待。 我们目前很忙、明天我会回复您。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    好的、我想借此机会再分享几个观察结果:

    附加是通过示波器捕获的图像、其中显示了基准的 MOSFET Q2上的输入电压(紫色)、CE/引脚(蓝色)、栅极(LODRV1)和 REGN。 请注意、当通过将 CE/拉至低电平来启用充电时、REGN 保持禁用状态、同时启用 Q2的栅极。 即使 REGN 为0V、启用栅极是否意味着存在错误、或者是否应该出现这种行为? 如果是错误、可能的问题和潜在的解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    2.

    [报价用户 id="634084" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448398/bq25756-how-to-initialize-charging/5563009 #5563009"]是的、即使 REGN 为0V (通过万用表读取)、转换器也能正确读取 VAC 和 VBAT。[/QUOT]

    您能告诉我 VAC、VBAT、DRV_SUP、FB 和 REGN 的电压是多少吗? 此处使用万用表测量就没有问题了。

    3.

    条件1和2有效时或者条件1或2有效时是否启用了 REGN LDO? [报价]

    是1或2。

    4.

    是否可以在没有电池的情况下进行测试、在这种情况下、仅将其留空、在这种情况下、我预计会发生什么?

    是的、这是可以实现的。 如果未连接电池、VBAT 应上升到电池充电电压。 然后、BQ25756将终止充电、VBAT 将下降、然后 BQ25756将开始充电。 顺便说一下、我们提供了 BQ2575X 系列的常见问题解答、其中介绍了该内容

    以下是我对原理图的建议:

    • 我看到 FET 的阈值电压非常高。 其范围为2V 至4V。 这应该不是问题、因为您有一个外部栅极驱动电源、但如果切换到具有较低 VTH 的 FET、您会看到有何差异?
    • 我建议在 Q3和 R2之间的节点上安装一个小的陶瓷电容器。 此处的1µF 电容器将有助于滤除高频噪声。 我也为 VAC 侧推荐相同的方法。 我不认为这是问题的根本原因。
    • 如果可能、您还能将布局发送给我吗?

    我有一些测试建议:

    • 如果可能、您可以将 EV2400或 USB2ANY 连接到 BQ25756吗? 这可能会使测试更容易。
    • 您可以向我发送 BQ25756寄存器文件吗?
    • 当器件尝试充电时、STATUS 寄存器会报告什么?

    此致、
    埃森·加洛韦

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我通过组装另一个相同的电路板解决了 REGN 产生电压的问题。 这可能是我无法识别的硬件组装问题。 尽管如此、如果您认为自己可以做出任何相关贡献、我会查看您的建议并附上布局。

    让我提供一些背景信息来帮助您了解我的项目的性质。 我将使用 BQ25756来为容量为48V/20A 的锂离子或磷酸铁锂电池(通过软件进行优化)充电。 其工作电压范围为38V 至60V、充电电压为58.4V、输入和充电电流限制为20A、所有这些都由电阻器定义。 对于初始测试、我使用2A 电池、因此我对 IAC_DPM 和 ICHG_REG 寄存器进行了编程、以匹配此值。

    在对电池进行测试之前、我在未连接任何元件的情况下对输出进行了空载测试。 启用充电后、仅 PG 和 STAT1开启、表示输入功率良好且开始充电(CHARGE_STAT 指示涓流充电)。 基于此、我要回答几个问题以确保正确执行该程序:

    1. 在开路输出测试期间、我注意到输出电压稳定在大约1.1V (我对它进行了短暂的监控、不到一分钟)。 在这种情况下、我应该预期会出现什么行为? 我知道它处于涓流充电模式、但我不确定这一阶段的预期电压和持续时间。 观察到的值是否正确?

    2. 由于我要针对2A 电池调节寄存器、因此我还更改了 EN_PFM=0并将 ITERM 设置为250mA (最接近充电电流10%的值)。 这些更改是否有必要? 这些值是否合适? 我还需要调整其他寄存器吗?

    3. 考虑到要测试的电池几乎已充满电(约为54V)、就输出和输入读数以及测试过程持续时间而言、我预计应该出现什么行为? 我是否需要通过软件定义每个充电阶段的持续时间?e2e.ti.com/.../layout_2D00_Superior_2D00_Pot_EA00_ncia.pdfe2e.ti.com/.../layout_2D00_Inferior_2D00_Pot_EA00_ncia.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    我很高兴听到 REGN 现在开始工作。

    在这种情况下、我应该期待哪些行为? 我知道它处于涓流充电模式、但我不确定这一阶段的预期电压和持续时间。 观察到的值是否正确?

    我在这里预计输出电压会上升到电池充电电压(58.4V)。 可以测量 VBAT 和 VFB 上的电压吗? (要测量 VFB、我建议禁用充电、将探头置于 VFB 上、然后再次启用充电)

    状态寄存器和标志寄存器有什么含义?

    [报价 userid="634084" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448398/bq25756-how-to-initialize-charging/5567788 #5567788"]由于我正在针对2A 电池调整寄存器、我还更改了 EN_PFM=0并将 ITERM 设置为250mA (最接近充电电流10%的值)。 这些更改是否有必要? 这些值是否合适? 是否需要调整任何其他寄存器[/QUOT]

    是的、这些寄存器是合适的。 默认情况下、硬件设置还会将终止电流设置为充电电流的10%。 因此、您不需要设置 ITERM。

    考虑到待测试的电池几乎充满电(约为54V)、就输出和输入读数以及测试过程持续时间而言、我应该期待哪种行为? 我是否需要通过软件定义每个充电阶段的持续时间?

    您应该希望充电器进入快速充电模式、然后在 VFB 电压达到默认的 VFB_REG (1.536V)时转换为收尾充电。 电池电压等于这里的充电电压。

    充电阶段基于电池的电压。 您无需定义每个阶段的持续时间。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    我遵循了要求的测试程序并观察到一些奇怪的行为:启用充电(已连接2A 电池)时、它指示电池过压故障 VBAT_ov_STAT=1、而 CV_tmr_STAT=ts_stat=VAC_UV_STAT=ibat_OCP_STAT=tshut_stat=chg_tmr_stat=drv_okz_stat=0。 尽管充电电压设置为58.4V (对于48V 电池)、但 VBAT 约为53V、且 FB 测量约为51V。

    在本例中、我将进行编程 VFB_REGn 连接到1.544V、并使用249kΩ(Rtop)和6.8kΩ(Rbot)电阻配置充电电压(58.4V)。 在这种情况下、 VFBG 没有产生电压、因此我最初怀疑 FBG 引脚未连接。 验证后、一切看起来都正确。 为了进一步排除故障、我从连接了两个串联二极管 FBG 最终目的 GND 以为 FB 生成基准。 因此、在 FB 和快速充电阶段( CHARGE_STAT=3 )。 然而、输入和输出端的电流都几乎为零、并且只有 Q2和 Q4进行开关(在此测试中、输入和输出电压大致相同)。

    尽管如此、输入和输出电压的 ADC 读数都已正确执行。 鉴于这种行为、我有以下问题:

    1. 这种行为是否应该发生? 电池未消耗电流的原因可能是什么?
    2. 此行为是否表示 IC 存在故障(例如损坏或故障)?
    3. 为了更好地识别问题、我可以在软件和硬件级别进行哪些测试?
    4. 为什么即使寄存器指示正确的充电阶段、充电器也不充电?
    5. 为什么 FB 为51V 时、ADC 读数是否正确? 具体而言、它使用什么来测量输出电压、以及什么来确定编程的充电电压?
    6. 可通过软件设定哪些电压参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    我正在查看您的布局、我有一些建议:

    • 我建议对 ACN/ACP 和 SRN/SRP 的检测电阻使用开尔文连接。 您或许可以在电路板的背面布置这些迹线、以便为连接腾出更多空间?
    • 我建议将 VFB 分压器(R28和 R27)更靠近 IC。
    • 从布局 pdf 文件很难判断、但栅极驱动器和 SW 跟踪是否至少为20mil 宽? 我们建议栅极驱动和 SW 布线的宽度至少为20mil。
    • 我还应确保将 HIDRV1和 SW1彼此相邻布线。 SW1是 HIDRV1的返回路径。 我建议对 HIDRV2和 SW2使用相同的方法。
    • 这是 BQ25756原理图/布局检查清单( 仅供参考)。

    对于您的问题:

    1. 这不是预期行为。

    2. 我认为 IC 已损坏或布局导致了此问题。 您是否可以尝试重新焊接 FBG 引脚以确保连接该引脚?

    3. 请查看我的以下评论
    4. 我将需要这方面的更多信息。
    5. 现在 REGN 可以正常工作、ADC 现在可能工作得更好。 请记住、ADC 仅用作一般指标、我们并不提供精确度规格。 电压 ADC 在高电压下也更准确。

    6. VFB、ACUV_DPM 和反向输出电压可由软件进行编程。

    下面是我可帮助解决此问题的问题:

    • 你只会看到 Q2和 Q4开关吗? HIDRV1或 HIDRV2上没有开关?
    • SW1和 SW2的波形看起来是什么样子的?
    • 为了补充一点、VFB 和 VBAT 上的波形是怎样的? 再次、将探头放在 VFB 时要小心。
    • 如果可能、您可以回流焊 IC 吗? 这会改变行为吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    我正在审核您的建议。 关于问题:

    1. 好的。
    2. FBG 引脚直接连接到 GND。 这有什么问题吗?
    3. 好的。
    4. 我的意思是、STATUS 寄存器(CHARGE_STAT)根据输出电压正确指示充电过程应该处于的阶段(例如、当我连接53V 电池时、它表示正在快速充电、但实际上并不在充电)。 在这种情况下、系统似乎无法验证该级的开关是否正确发生;它仅将状态与输出电压关联起来。
    5. 好的。

    6.1.是、只有 Q2 (黄色)和 Q4 (蓝色)切换、而 Q1 (紫色)和 Q3 (绿色)切换不正确、如"attachment6.1"中所示。

    6.2.在"attachment6.2"中、显示的 SW1 (蓝色)和 SW2 (紫色)波形与 Q2栅极(黄色)的波形比较。

    6.3.在"attachment6.3"中、显示的 VFB (蓝色)和 VBAT (紫色)与 Q2的门(黄色)相比较。 与之前在空载条件下进行的测试不同、本测试中输入和输出均采用了大约43V 的电压。

    6.4. IC 已回流、并已确认所有引脚均已正确连接。

        7.观察到电容 C1和 C2没有充电,这似乎影响了栅极上的斜坡波形(而不是方形波)。 这可能是什么原因、可能的解决方案是什么?

    e2e.ti.com/.../AnexosTI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、我有新信息要添加、以供您分析。 提前感谢您:

    1. 在最近的测试中、SE100150G MOSFET 已被 IRF540N 模型取代、用以评估开关响应时间是否有所改善。 在"NewQ"中、我们观察这些更换后下部开关(蓝色和黄色)和上部开关(绿色和紫色)的读数。 实际上、与之前的结果相比、响应时间更短。 但是、上部开关仍未激活。 对于栅极信号的行为以及可能需要更换 MOSFET、您能告诉我什么?

    2. 在新的测量中、验证了下部开关在运行、同时电容器 C1和 C2正在充电。 此外、还观察到 Q1和 Q3的栅极表现出1V 的恒定电压(Q3似乎正在尝试开关、或者可能是探头噪声)。 结论是下部开关和电容器 C1和 C2的充电按预期工作。 然而、出于某种原因、IC 似乎没有将 BTST1/2电压驱动至 HDRV1/2。 尽管 DRV_SUP 在大约10.6V 的电压下由外部供电、而只有大约1V 达到 HDRV1/2、但仍然存在这种情况。 此外、请注意、在这些测试期间、输入和输出电压约为43V。 在这些条件下、我应该期望开关具有什么行为?

    3. 总之、下部开关似乎正常工作、而电容器 C1和 C2正在充电。 然而、通过 HDRV1/2的 IC 无法提供足够的电压来激活上部开关、即使 DRV_SUP 以大约10.6V 的电压供电也是如此。
      10.1.您以前是否遇到过此类问题?
      10.2.连接到 IC 的外设似乎可以正常工作、但 IC 本身似乎无法正常工作、因为它无法驱动上部 MOSFET。 这一评估是否准确? 如何诊断问题是 IC 本身还是其他问题? (请记住 IC 与接口通信并且正确执行 ADC 读数)。
      10.3.对于四个开关、在以下条件下开始充电时、我应该预期会出现哪些行为:VAC > VBAT、VAC < VBAT 和 VAC = VBAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    感谢您耐心等待。 明天我会回答您的最新问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    2.将 FBG 直接连接到 GND 应该不会出现问题。

    4.感谢您澄清这一点。

    6.谢谢图片。

    7. C1和 C2不充电不应影响 LODRV 闸极布线

    8.

    关于栅极信号的行为以及替换 MOSFET 的潜在需求、您能给我说些什么?

    目前、我认为尝试使用具有较低 VGS 和较低 COSS 的不同 FET 将是不错的选择。

    9.

    [报价 userid="634084" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448398/bq25756-how-to-initialize-charging/5578190 #5578190"]此外、请注意、在这些测试期间、输入和输出电压约为43V。 在这些情况下、我应该期望交换机有什么行为?

    您应该会看到 SW1和 SW2交错在一起。 SW1和 SW2将以1/2 fsw 进行开关。

    10.

    10.1。 您以前是否遇到过此类问题?

    我以前没有遇到过此类问题。

    但是 IC 本身似乎无法正常运行、因为它无法驱动上部 MOSFET。 这一评估是否准确? 如何诊断问题是 IC 本身还是其他问题?

    我认为问题出在 IC 周围的电路上。

    10.3。 对于四个开关、在以下条件下开始充电时应该会出现哪些行为:VAC > VBAT、VAC < VBAT 和 VAC = VBAT?[/QUOT]

    VAC>VBAT -降压模式-仅 SW1将进行开关

    VAC<VBAT -升压模式-仅 SW2将进行开关

    VAC = VBAT -降压/升压模式- SW1和 SW2将以1/2 Fsw 的频率进行开关。

    我还有一些测试建议:

    • 我看到电感器的 DCR 仅为2.86mΩ。 如果您将电感器更改为具有更高 DCR 的电感器、您会看到任何变化吗?
    • 我还看到开关 FET 的阈值电压为4V。 这应该没问题、因为电路采用的是12V 栅极驱动电源、但如果改为 VGS 约为2V 或低于2V 的 FET、您会看到任何差异吗?
    • 如果对 DRV_SUP 使用 REGN、IC 行为是否会发生变化?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    再次感谢您的澄清。 关于您的问题:"REGN for DRV_SUP 是否会改变 IC 行为?"、我有疑问。 在本例中、我不使用 REGN 来驱动 MOSFET、而是使用约10.6V 的外部电源为 DRV_SUP 供电、如原理图所示。

    但是、在我的设置中未连接 REGN 和 DRV_SUP 引脚。 您是否建议也可以使用用于 DRV_SUP 的相同电源为 REGN 引脚供电(在这种情况下、连接 REGN 和 DRV_SUP)? 考虑到电源电压约为10.6V、这是否会导致电路出现任何问题?

    值得一提的是、我之前测试了如何将 DRV_SUP 连接到 REGN、但在这种情况下、电路甚至无法驱动 LED。 但在测试过程中、没有10.6V 电源为两个引脚供电。

    我期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    谢谢观看。 请勿将10.6V 连接到 REGN。

    值得一提的是、我之前测试了如何将 DRV_SUP 连接到 REGN、但在这种情况下、电路甚至无法驱动 LED。 但是、在测试期间、没有10.6V 电源为两个引脚供电。

    感谢您提供的信息。

    此外、您可以读取器件的 I2C 寄存器吗? 尝试充电时、状态寄存器和标志寄存器会显示什么?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    好吧、10.6V 和 REGN 没有连接、而且正在编制一个新的布局、其中包括建议。

    状态寄存器似乎根据输出电压正确指示。 比如如果没有电池、就表示充电慢、如果电池电压是53V、就表示充电快。 但是、在这两种情况下、都不是实际对输出进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    感谢您提供有关寄存器的信息。 如果可能、您能向我发送寄存器文件吗?

    您是否测试过具有更高 DCR 的电感器?

    另外、您的原理图看起来显示了一个具有中心抽头且中心抽头连接到 PGND 的电感器。 为确保这一点、电感器在任何时候都未连接到 GND?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    使用的电感器(MTP2918E-100M-H)没有中心抽头。 原理图中显示的第三个端子在数据表中标记为"N/C"、仅连接至 GND 以增强散热。
    目前正在编制新的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    感谢您提供新信息。 请告诉我新布局的性能。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    新布局的设计纳入了建议的更改。 由于电容器 C2现在正在充电、因此已经取得了进展;但是、开关 Q1的栅极未进行开关、仍保持恒定的高电压、从而导致短路并导致 Q1烧毁(而其他开关正常运行)。

    人们认为 IC 可能无法正常运行、但我发现这种可能性不太可能。

    您认为什么可能导致故障? 此外、还可以执行哪些进一步的测试来诊断问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    这很奇怪。 为什么 Q1始终为高电平?

    我有几个问题可以帮助我们对此进行调试:

    • 此问题发生的电压是多少?
    • 如果转到具有更高 DCR 的电感器、您是否会看到行为差异? 11mΩ 是进行测试的最佳选择。 这与 EVM 的 DCR 相同。
    • 您是否已对 IC 执行了 ABA 交换、以查看该行为是由 IC 还是由电路板导致?
    • 您能将更新后的布局发送给我吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    IC 已更换、但尚未执行测试、因此我目前无法提供更新。 电感器问题也在调查中。

    附加在一起、您可以找到用于您的 review.e2e.ti.com/.../layoutsS.zip 的新工程的布局和原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    感谢您提供最新信息。 我将在本周晚些时候回顾一下布局并回复给您。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Murilo、

    更新后的布局看起来不错。 我还有一条关于布局的建议。 确保 ACN/ACP 和 SRN/SRP 直接连接到检测电阻引脚(R1和 R2)、而不会穿过可能承载高电流的布线。 这将提高这些控制环路的精度。

    此外、对于您看到的当前行为、您可以向我发送寄存器吗?

    请告诉我您的进一步测试显示了什么

    此致、
    埃森·加洛韦