This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:UC1825J 电源输出

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465615/uc1825-uc1825j-power-output

器件型号:UC1825

工具与软件:

您好!

我们使用 UC1825J PWM 实现传统的照明控制设计。 我已经下载了 TINA 和 UC1825瞬态仿真(50W 48V 至5V 转换器)。 我已修改此设计、以便与输出28V @6A 的传统设计相匹配。 当我运行瞬态分析时,输出保持在4.69V。 要将输出调节到+28V、我需要做什么?

谢谢

Stan

e2e.ti.com/.../slum653-_2800_1_2900_ tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将仿真电路视为与物理电路相同。 以下是您的电路无法在输出端获得28V 的原因。

    -电流检测电阻(R1)过高。

    - SD1至 DR3额定电压不够高。

    - T1 T2电流额定值太低,因此在0.5欧姆负载下不能承载28V,即56A。

    - TR1和 TR2匝数比不正确。

    根据您的电路的情况调节这些电压、而不需要真正的重新设计、得到的结果为28.9V、如下所示。  

    您需要重新设计电路以符合规范。 下面的展示了调整上述内容后可以实现28V、但在56A 下不可以实现28V。 正确地重新设计电路以符合规范是您的工作。 我在这里只是为了向您展示为什么没有实现28V 输出以及如何实现、而现在可以实现28V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、谢谢、我做了一些调整。 我已将负载电阻器更改为4.66欧姆、以实现6A 电流。 由于这是一比一的结果、那么如何调节匝数比? 我已将二极管的额定电压更改为40V。 如何更改 T1和 T2的电流额定值

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    T1和 T2、您可能需要查找新器件型号才能执行此操作。  

    如果您右键单击零件、您可以打开属性进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、是的、匝数比设置为1.0、增益为26V。 还有一个问题、如何将 OUT_A、OUT_B、ILM 等的测试点添加到瞬态图中? 我看到图上的两条曲线标记为"Output"。 一个显示输出变为25.99V、另一个未标记

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    点击"Meters"、然后选择需要添加到测试点的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    添加仪表后、这些仪表不会显示在瞬态图上、也不会显示任何已存在的测试点。 我只得到一个非相同的图形、在运行瞬态分析时仅显示输出。 每个都通过一个新图 TR1、TR2等 由于某种原因,我不能剪切和粘贴到这个线

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将当前的 TINA 文件发送给我看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6470.slum653-_2800_1_2900_ tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单击 View and Separate Curves -您将看到所有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了以查看单独的曲线、现在可以看到所有测试点。 感谢您的支持!

    此致

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以。 我要更换变压器以便与配置匹配、现在第一个二极管 SD1上出现收敛错误。 我已将变压器配置恢复为示例、但仍得到相同的收敛错误。 原因是什么?

    谢谢"

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将您的 TINA 文件发送给我查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5482.slum653-_2800_1_2900_ tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经纠正了这个问题、即使变压器接地并且 SD3接地、但不是通过直接导线、我也会遇到收敛错误。 连接两个接地端后、问题就得到解决。  

    谢谢!

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3681.slum653-_2800_1_2900_.tscHi

    我已将变压器配置为与我们的设计相匹配、使输出降至零。 变压器匝数比现在为5:8。 您能看一下吗?

    谢谢

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们的现有设计、我们遇到了噪声过大导致 FPGA PLL 解锁且关断电路需要5秒的时间进行响应的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以您将 TR1和 TR2匝数比更改为1.6、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、要在匝数比为1.6后纠正问题、需要调整反馈环路补偿。 我快速更改了、将 C4更改为100nF、输出将恢复稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是与我们的电路匹配的最新原理图。 我已经调整了匝数比并设置了 C4.e2e.ti.com/.../7384.slum653-_2800_1_2900_。tsc 输出仍为零。

    谢谢

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不知道为什么。 但我的还好。

    已附加 e2e.ti.com/.../0410.slum653_5F00_h1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚打开了您的原理图,但变压器没有配置为我们当前的设计。 打开我刚才发送的设计、查看变压器。 这些点反转、一个 FET 驱动顶部和底部。 你怎么看?

    谢谢

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经更新了您的原理图(我已重命名_H2)并将其与电路上的电流互感器配置相连接。 输出为零。  

    谢谢

    Stane2e.ti.com/.../slum653_5F00_h2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我比较了 H2和 H1、找不到任何区别。 我发送给您的文件 H1运行正常。  

    您在 H1上更新了什么内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、看到屏幕截图中的点反转、中间的两个引脚接地。 且输出电压< 0.2V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的修改无法正常工作。 例如、T2导通会使 SD3和 SD1关闭、因此 Vout 为0。

    你的改变毫无意义。 找不到您的原始电路。 该器件未显示 T1和 T2连接方式。

    但 H2不正确、会使 H2中的 Vout = 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非原理图中有错误、否则我们的电流电路板就是这样布局的。 由于我们遇到噪声问题、并且在从 FPGA 施加关断机制时、28V 器件会在5秒内没有关断。 我正在远程工作、不会再在办公室工作几天 进行测量。 我认为目前的电路与仿真应该相当吻合。 以下是我们的当前配置。 H2与此相匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了反转点、并将右侧接地的中间两个引脚和左侧的中间两个引脚连接到+28V、输出保持在 mV。 这款变压器也许有什么独特之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是定制的变压器、就像原理图一样。 一个匝数比为5:8的双核 我们可能会看到波形失真。 但以这种方式连接理想变压器表明这并不起作用。 我可以修改电路板以匹配原始 UC1825原理图的连接、该原理图确实提供了+28V 输出并进行测量。 有任何建议吗?  

    感谢您的支持!

    此致

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 T2连接无法提供输出电压、这就是您得到输出0的原因。

    您的下面的电路不显示 T1 T2连接如何-所以我看不出您的 T2为何不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里的大图显示了所有 T1连接、输出 A 和输出 B 驱动推挽式双极

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图中的 T1是 TINA 仿真中的 TR1和 TR2的组合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    物理变压器 T1、所有四个绕组都位于同一个磁芯上。 因此 Q12导通以使 CR39而不是 CR40导通。

    仿真模型具有两个独立的变压器、因此并非所有四个绕组都耦合在一起。 您无法像 T2需要与 SD1配对一样连接仿真电路、也无法与 SD2配对。

    最近的连接如下所示、可以获得与之前相同的电压。

    e2e.ti.com/.../slum653_5F00_h11.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种可能的方式与物理连接类似、由于有两个分离的变压器、而不是在同一个磁芯上耦合了4个绕组、因此可以获得相同的 Vout。

    e2e.ti.com/.../slum653_5F00_h12.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、真的很感谢!