This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:上电故障

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465578/bq25750-probleming-on-power-up

器件型号:BQ25750

工具与软件:

你好…

我们使用 x2 BQ25750开发电路板、但我们遇到了一些问题... 让我来解释一下我们的情况:

我们有2个 并联的 BQ25750系统(VSYS 连接在一起、而 VOUT)。 我们可以单独为其加电。 问题是:当我们 在 VAC 为15V、无负载且无 VOUT 的情况下断电(单独-未连接到另一个 BQ25750系统)时、VSYS 上的电压为14.74V、VOUT 引脚上只有1、6V……  

如果我们通过 VOUT 上的0r 连接另一个系统、我们可以在另一个系统的 VSYS 上测量22V 电压。

在图像中:

当我们单独打开它时:

  

如果我们连接该0r 来链接另一个系统

对另一个系统的结果为:

在我的最后一个 vsys 中、我有:

那么... 这种行为是对的? 如果 VOUT 没有任何负载、我不应该具有22V 电压?

是的、VSYS 几乎与 VAC 相同?