This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:了解电池充电状态

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQ34110, BQ25750, BQ34Z100-G1, BQ40Z50, BQ34Z100, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463111/bq25750-knowing-battery-state-of-charge

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1BQ40Z50、BQ41Z50 BQ34Z100、BQ34110、 BQ34Z100-R2

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ25750进行新设计、以便为4节 LiFePO4 (20Ah)电池充电(并在电池充电时为系统供电)。  我们还希望能够相当可靠地了解电池的充电状态。  我正在考虑使用 BQ34Z100-G1作为电池电量监测计。  BQ34Z100-G1需要以电路接地为基准的电流检测功能、这是遗憾的、因为 BQ25750正常拓扑已经有一个高侧电流检测电阻器。  问题:

1. 是否有办法只使用 BQ25750就可以获得某种程度可靠的电池充电状态指示?   

2. 如果我们确实需要像 BQ34Z100-G1这样的单独电量监测计 IC、是否也可以使用 BQ25750拓扑已经用于电量监测计 IC 的现有高侧电流检测?

3. 是否有比 BQ34Z100-G1更适合将电量监测计 IC 与 BQ25750配合使用?

谢谢!

库尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    1. 我不建议这样做。 BQ2567的 ADC 用于提供电压和电流的一般指示器。

    2.我认为这可能是可能的? 您可能需要与 BQ34Z100-G1专家讨论这是否可行。

    3.让我把电池电量监测计专家连接到这个主题上,他们会给你回复的。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的答复。  我期待详细了解适用于该应用且可能更好的电池电量监测计。

    此致、

    库尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurt:

    您的系统最多只能达到4S 吗? 如果是、为什么要使用高电池节数电量监测计?
    对于4S 监测计、我们推荐使用 BQ41z50或 bq40z50。 41z 是下一代。  

    以及您是否应该使用电量监测计或充电器的感应电阻器。 电量计进行库仑计数的唯一方法是使用 IC 的 SRN 和 SRP 引脚。 可以对两个器件使用一个检测电阻、但它们都需要进行低侧检测。  

    我强烈建议电量计使用连接在 SRP 和 SRN 引脚上的检测电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的发帖。  我考虑使用 BQ34Z100-G1、因为(1)数据表指出它可与 LiFePO4电池配合使用;(2)它可在配电中使用。  BQ41Z50尚未发布(尽管这可能会在我们绘制原理图时发生变化)、LBQ40Z50数据表未说明它可与 LiFePO4电池配合使用。  使用 Digikey 价格(每千片起订)、BQ40Z50RSMR-R2和 BQ34Z100PWR-G1之间的价格仅相差0.2美元 。  除了相对较小的价格差异外、使用后一部分是否有不利之处?  我在一定程度上坚持使用 BQ25750电池充电器控制器进行高侧电流检测。  但是、如果我在 BQ25750的高侧电流检测电阻器上放置一个差分放大器、并将该电压直接馈入  BQ34Z100PWR-G1的 SRP 引脚(SRN 引脚连接到电池的负极端子)、会怎么样?  差分放大器输出的阻抗将高于检测电阻、那么这可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurt:

    我见过很多客户使用带有 LFP 电池的 bq40z50。 如果配置良好、它就能够以高精度运行。  

    bq40z50总体上是更好的 AFE 器件。 这主要是因为该器件提供电池平衡功能并且能够读取 CELL 引脚上的差分 ADC 电压。 而 BQ34z100仅读取电池组顶部电压、因此您需要实现电池平衡、或使用另一个 IC 来执行此操作。  

    多年来、BQ40z50的固件发生了很多变化。 它具有 BQ34z100所没有的许多功能。 BQ40z50提供集成保护功能。  

    至于您正在实施的高侧感测解决方案、我无法判断它是否可行。 必须对其进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    好的、感谢 BQ40Z50的阐述!  我怀疑差动放大器的想法是否能够发挥作用、因为所有这些部件都讨论电池阻抗。   

    另一个问题是关于电池单元平衡。  我们的客户正在计划使用一个预包装的电池,只有两个端子,所以我们不能做电池平衡(虽然这可以在内部完成)。  我们是否仍可以使用 BQ40Z50来测量电池电量状态?

    此致、

    库尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurt:

    BQ40z50是一种电池组侧电量监测计、这意味着它将集成在电池组中。

    在电池组内部、电量监测计将执行电池自主平衡。 它还将跟踪 SOH 并正常报告 SOC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    那么、当 BQ40Z50位于电池外部(不能访问内部电池间连接)时、它是否能够跟踪充电阶段?  如果没有、TI 是否有可以(用于四节 LiFePO4电池)的电量监测计 IC?

    谢谢!

    库尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurt:

    从技术角度而言、内部电芯连接将传递与外部电池包相同的电流(串联)。 电量监测计需要能够跟踪通过感应电阻器的传递电荷。  


    使用 BQ40z50作为电池组侧电量监测计是较为常见的情况。 此外、当今许多法规要求使用电池组侧电池保护 IC。  

    有关 TI 电量监测计参考、请在此处输入滤波器。  
    https://www.ti.com/battery-management/fuel-gauges/products.html#338=Li-Ion%2FLi-Polymer%3BLiFePO4&1152=2-4%20Cells&1960=System&sort=1152;asc&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的持续支持!  BQ34Z100-R2、BQ34Z100-G1和 BQ34110都看起来是适合我们应用的理想选择、因为它们不包含任何电池电芯平衡功能、但支持多化合物电池电量监测。  我之前在在线搜索中没有看到这些、因此非常感谢您的帮助。  这三款器件的价格都很接近。  BQ34Z100-R2看起来比 BQ34Z100-G1新、因此可能这两者中更好。  BQ34110适用于极少放电型应用。  我们的应用是定期放电和偶尔放电(取决于用户)的混合。  我们使用 BQ34110还是 BQ34Z100-R2是更好的选择?

    此致、

    库尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurt:

    BQ34z100提供 Impedance Track 算法。 更精确的 SOC 预测。

    BQ34110提供 CEDV 监测计、主要是库仑计数器。  

    请在此处查看这两者之间的差异。
     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803044/bq78350-impedance-track-vs-compensated-end-of-discharge-voltage