This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100B:BQ25100B 是否具有 CB 认证?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25101H, BQ25100A, BQ25100B, BQ25100H, BQ25101, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465181/bq25100b-does-bq25100b-have-cb-certification

器件型号:BQ25100B
主题中讨论的其他器件: BQ25100HBQ25101BQ25100、BQ25101H 、BQ25100A

工具与软件:

BQ25100B 是否具有 CB 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、我们不会通过这项认证。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我在 IECEE 网站上找到了 CB 认证(JPTUV - 115092)。 其中列出的认证模型包括 BQ25101H、BQ25101、BQ25100H、BQ25100和 BQ25100A、 但不包括 BQ25100B。 由于我无法访问完整的认证报告、因此无法确认 BQ25100B 是否在该认证范围内。 您能否帮我检查一下此 CB 报告是否包含 BQ25100B? certificates.iecee.org

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了我们的证书、其中不包含  BQ25100B。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好。BQ25100、BQ25100A 等其他系列类型似乎有 CB 证书、为什么不包括 BQ25100A? 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们所知道的就是  BQ25100B 没有证书。

    谢谢!

    宁。