This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406EVM:TPSM64406

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463743/tpsm64406evm-tpsm64406

器件型号:TPSM64406EVM

工具与软件:

可以提供 TPSM64406EVM 的原理图、布局和光绘文件吗?  我使用的是 OrCAD、但如果来自不同的 CAE 平台、我将得到一个合适的转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    产品页面上提供了这些项目(减去光绘文件)。 请发送您的电子邮件、我可以在其中发送设计文件。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mark.liebendorfer@idd.safrangroup.us

    在您提供的 EVM 链接中、我没有看到任何可能包含原理图或电路板布局文件的文件(存档或其他)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    用户指南包含布局层的原理图和屏幕截图。 此外、我还意识到您可以在此 线程中找到所需的板级配置文件。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    我正在查找 CAE 软件生成的 CAE 文件。  一种是来自 OrCAD 或 Altium 等软件的可编辑原理图文件。  该文件中的网表将被用于创建一个可编辑电路板布局文件。  哪是布局文件?  使用了什么软件来生成这些文件?  文件扩展名(".XXXXX")并不明显。  

    现在、光绘、钻机或其他制造文件对我来说是无用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    这些文件通过 Altium 生成、应可通过该程序访问。 您可以通过点击 BSR281.PrjPcb 文件、解压缩该文件并使用 Altium 打开整个工程。 然后、您应该能够浏览整个电路板。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有帮助,谢谢。  我们正在使用 OrCAD X -我希望我可以转换它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太近了!  

    OrCAD 的转换程序文档指出名为"BSR281.SchDoc"的文件必须以 ASCII 格式导出。  指令很简单。  我可以发送给他们吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    是的,你可以,我会看看我们能做什么。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何附加说明.pdf 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您可以截取屏幕截图或通过链接发送。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    完整文档位于:

    e2e.ti.com/.../alt2cap.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很遗憾、我们无法支持此申请。 由于我们无法使用该程序、必须由您来完成对我们提供的 Altium 原理图的翻译。

    感谢您的理解、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有 Altium、请导出。 SchDoc 文件为 ASCII。  这是一个简单的操作、显示在链接的 pdf 的第3页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    在这里您可以:

     e2e.ti.com/.../BSR281.SchDoc

    如果可行、请告诉我、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件还需要 BSR281_Hardware.SchDoc 文件为 ASCII。  之后、应该可以继续。  感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    在这里、您也可以找到相应的资源:  

    e2e.ti.com/.../BSR281_5F00_Hardware.SchDoc

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出在 OrCAD X Capture 中看起来非常正常。  使用 ASCII 导出可能会有不同、但导入到 OrCAD 23.1的操作对我来说看起来非常出色。

    谢谢