主题中讨论的其他器件: BQ25629
工具与软件:
您好!
我当前使用的是 bq24295充电 IC。 在我的设置中、未连接 VBUS、只有电池为系统供电。 我已通过寄存器 REG01禁用了 OTG 模式。 下面是我观察到的电压读数:
- BAT 电压: 4.01V
- SYS 电压: 4.0V
- PMID 电压: 3.5V
我不明白为什么 PMID 电压是3.5V 而不是0V 或接近 SYS 电压。 理想情况下、我希望在禁用 OTG 时 PMID 能够匹配 SYS 电压或降至0V。 PMID 这么做有什么原因吗?
这是否与降压转换器的漏电流或内部残余电压有关? 或者是否有其他因素导致该电压差?
非常感谢您提出任何见解或建议。 谢谢!