This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池充电电压不工作

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462095/bq24650-the-battery-charging-voltage-is-not-working

器件型号:BQ24650

工具与软件:

e2e.ti.com/.../Solar-MPPT.pdf

电池充电电压设置为12.6V。

如果未连接蓄电池、则会产生12.6V 电压、电压会下降并上升一段时间。

当您加载或加载电池时、电压会一直下降。

如果您看看 HIDRV 引脚的波形、您将看到完全断开的信号、如噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    所连接的蓄电池的电压是多少?

    器件是否为电池提供任何电流?

    您使用的是太阳能还是常规电源?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian Hellow

    电池螺栓设置为12.6伏。

    然而、该电路最初是构建和设计的、因此未连接电池以确保安全。

    输入电源单元也在办公室内进行测试、因此我们在不连接太阳能电池板的情况下通过电源输入19V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我购买了 BQ2450 EVM-639测试板、并在相同的条件下对其进行了测试、但那时它运行良好。

    但是、不同之处在于 BQ2450 EVM-639板将允许的电流限制为2A、并且我制造的电路设计为4A、因此电感器容量和电容器容量发生了变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    以下是我建议的原理图更改:

    C11应为2.2 μ F

    移除 C5、C6、C10并仅替换为11uF

    将 C7更改为1uF

    输出电容更低、低至20uF

    将 C12更改为1uF

    此致、

    Christian