This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:客户关于 SoC 计算和放大器(具有集成 MCU 的器件)的疑问

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466384/bq4050-inquiries-from-customer-regarding-soc-calculation-device-with-integrated-mcu

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

各位专家、您好!

BQ4050似乎支持电量监测、该功能是否由简单的库仑计数器提供支持? 或者 IC 是否执行 SoC 计算、然后可以将此 SoC 信息传递给另一个外部 MCU?

此外、合作伙伴正在寻找具有以下功能的 IC、是否有任何具有内部 MCU 的合适 IC 可供客户用于不仅执行以下功能、还可以使用存储器来设计其他内部逻辑?

特性:4节电池、OVP、UVP、OCP、OTP、  短路、高侧 FET 驱动器、 电池平衡、保险丝熔断、通信、  电量监测

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    bq4050支持电量监测、并使用补偿放电终止电压(CEDV)算法计算 SOC。 SOC 值及其他计算和测量值可通过外部 MCU 读取。

    bq4050和 bq40z50均可满足列出的功能、但是 bq40z50使用我们的 Impedance Track 算法、该算法是用于电量监测计算的更先进算法。

    有关 CEDV 和 Impedance Track 的更多信息、请参阅此处的文档: 电池电量监测算法比较

    是否有任何具有内部 soc 的合适 IC、客户不仅可以使用这些 IC 来实现以下功能、还可以使用存储器设计其他内部逻辑?

    您能更深入地介绍一下此设计的目标吗?

    此致、

    Anthony